Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Selección del juego interno o la precarga

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

El juego interno de un rodamiento (fig. 1) se define como la distancia total a la cual un aro del rodamiento se puede mover con respecto al otro en sentido radial (juego radial interno) o en sentido axial (juego axial interno).
Juego interno inicial es el juego interno del rodamiento antes del montaje.
Juego montado es el juego interno del rodamiento después del montaje pero antes de entrar en funcionamiento.
Juego de funcionamiento es el juego interno del rodamiento cuando se encuentra en funcionamiento y ha alcanzado una temperatura estable.

En la mayoría de las aplicaciones, el juego interno inicial de un rodamiento es mayor que su juego de funcionamiento. Esto se debe a los efectos de:

  • ajustes de interferencia con el eje y/o el soporte (fig. 2)
  • dilatación térmica de los aros del rodamiento y los componentes asociados (fig. 2).
Los rodamientos deben tener el juego de funcionamiento adecuado para funcionar de manera satisfactoria (→ Importancia de seleccionar el juego/la precarga correctos).
En la mayoría de los casos, los rodamientos requieren cierto grado de juego (→ Selección del juego interno). Sin embargo, en algunos casos, pueden requerir precarga (es decir, juego negativo → Selección de la precarga).

Como regla general:

  • Los rodamientos de bolas deben tener un juego de funcionamiento que es prácticamente nulo.
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos, de agujas, de rodillos a rótula y de rodillos toroidales CARB requieren, por lo general, al menos un juego de funcionamiento pequeño.
  • Los rodamientos de rodillos cónicos y de bolas de contacto angular deben tener un juego de funcionamiento pequeño, excepto en aplicaciones en las que se necesite un alto grado de rigidez o control posicional, en cuyo caso pueden montarse con un grado de precarga.
Selección del juego interno inicial y Selección de la precarga describen los factores de influencia que debe considerar y ofrecen los métodos mediante los cuales puede calcular el juego interno inicial necesario para alcanzar el grado de juego de funcionamiento/precarga requeridos por su aplicación.
SKF logo