Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Textura de la superficie de los asientos de rodamientos

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

La textura de la superficie del asiento de un rodamiento no tiene el mismo efecto sobre el rendimiento del rodamiento que las tolerancias geométricas y dimensionales del asiento. Sin embargo, la textura de las superficies de contacto afecta la uniformidad, lo que puede reducir la interferencia en un ajuste. La textura de las superficies debe limitarse para asegurar que se obtiene el ajuste requerido.

Los valores orientativos para el parámetro de perfil de rugosidad Ra se indican en la tabla 1. Estas recomendaciones se aplican a los asientos rectificados, que suelen utilizarse para asientos del eje. Para los asientos del soporte, que suelen mecanizarse con acabado fino, los valores de Ra pueden ser de una clase superior. En las aplicaciones en las que la pérdida de interferencia no resulta crítica, se pueden utilizar superficies más rugosas que las recomendadas en la tabla 1.
SKF logo