Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de designación básica de rodamientos

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF se basan en un sistema de designaciones. La designación completa de los rodamientos puede incluir una designación básica, con o sin uno o más prefijos y sufijos complementarios (diagrama 1). La designación básica identifica los siguientes aspectos:

  • el tipo de rodamiento
  • el diseño básico
  • las dimensiones principales

Los prefijos y sufijos identifican características de diseño o componentes del rodamiento.

Designaciones básicas

Por lo general, una designación básica contiene entre tres y cinco dígitos. El sistema de designación básica se muestra en la tabla 1. Las combinaciones de números y letras tienen el siguiente significado:

  • El primer dígito, letra o combinación de letras identifica el tipo de rodamiento y alguna posible versión básica.
  • Los siguientes dos dígitos identifican la serie de dimensiones ISO. El primer dígito indica la serie de ancho o altura (dimensiones B, T o H). El segundo dígito identifica la serie de diámetro (dimensión D).
  • Los últimos dos dígitos de la designación básica identifican el código de tamaño del agujero del rodamiento. El código de tamaño multiplicado por 5 da como resultado el diámetro del agujero (d) en mm.

A continuación, se pueden ver las excepciones más importantes dentro del sistema de designación básica de rodamientos:

  1. En algunos casos, se omite el dígito para identificar el tipo de rodamiento o el primer dígito en la identificación de la serie de dimensiones. Estos dígitos se encuentran entre paréntesis en la tabla 1.
  2. Los rodamientos con un diámetro del agujero de 10, 12, 15 o 17 mm tienen las siguientes identificaciones de código de tamaño:
    00 = 10 mm
    01 = 12 mm
    02 = 15 mm
    03 = 17 mm
  3. En el caso de los rodamientos que tienen un diámetro del agujero < 10 mm o ≥ 500 mm, el diámetro, por lo general, se expresa en milímetros (sin codificar). La identificación del tamaño está separada del resto de la designación del rodamiento por medio de una barra inclinada, p. ej., 618/8 (d = 8 mm) o 511/530 (d = 530 mm). Esto también es válido para los rodamientos estándares conforme a la norma ISO 15, que tienen un diámetro del agujero de 22, 28 o 32 mm, p. ej., 62/22 (d = 22 mm).
  4. Para algunos rodamientos con un diámetro del agujero < 10 mm, como los rodamientos rígidos de bolas, de bolas a rótula y de bolas de contacto angular, el diámetro del agujero también se expresa en milímetros (sin codificar), pero no se separa de la designación de la serie mediante una barra inclinada, p. ej., 629 o 129 (d = 9 mm).
  5. Los diámetros de agujeros que se desvían del diámetro estándar del agujero de un rodamiento se indican sin codificar y se expresan en milímetros con un máximo de tres lugares decimales. Esta identificación del diámetro del agujero forma parte de la designación básica y está separada de esta por medio de una barra inclinada, p. ej., 6202/15.875 (d = 15,875 mm = 5/8 pulg.).

Series de rodamientos
Las designaciones de las series de rodamientos incluyen una identificación para el tipo de rodamiento y la serie de dimensiones. Las designaciones más comunes de las series se muestran en la tabla 1. Los dígitos que están entre paréntesis pertenecen al sistema, pero en la práctica no se utilizan en la designación de las series.

Prefijos y sufijos

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF corresponden a un sistema que incluye una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos, como se muestra en la tabla y en los ejemplos a continuación.

Los prefijos y sufijos brindan información adicional sobre el rodamiento.

Prefijos se utilizan, principalmente, para identificar los componentes de un rodamiento. También pueden identificar versiones de los rodamientos.

Sufijos identifican los diseños o las versiones, que difieren en algunos aspectos del diseño original o del diseño básico actual. Los sufijos están divididos en grupos. Cuando debe identificarse más de una característica especial, los sufijos se presentan en el orden que se muestra en la siguiente tabla.

Los detalles sobre la importancia de los prefijos y sufijos específicos se brindan en las secciones de productos correspondientes.

Sistema de designación

Basic bearing designation system


Prefijos

Designación básica

Sufijo: diseño interno

Sufijo: diseño externo (sellos, ranura para anillo elástico, etc.)

Sufijo: diseño de la jaula

Sufijo: materiales, tratamiento térmico

Sufijo: tolerancia, juego, precarga, funcionamiento silencioso

Sufijo: conjuntos de rodamientos, rodamientos apareados

Sufijo: estabilización

Sufijo: lubricación

Sufijo: otras versiones


Designaciones de rodamientos que no están incluidas en el sistema básico

Rodamientos de inserción
Las designaciones de los rodamientos de inserción difieren, en algunos aspectos, de las descritas en el sistema de designación básica y se incluyen en la sección de productos correspondientes.

Rodamientos de agujas
Las designaciones de los rodamientos de agujas no corresponden completamente al sistema de designación básica y se incluyen en la sección de productos correspondientes.

Rodamientos de rodillos cónicos
Las designaciones de los rodamientos de rodillos cónicos métricos corresponden al sistema de designación básica o a un sistema de designación ISO establecido en 1977, conforme a la norma ISO 3551).
Los rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas se designan de acuerdo con la norma ANSI/ABMA correspondiente. El sistema de designación de los rodamientos de rodillos cónicos se explica en la sección de productos correspondientes.

Rodamientos personalizados
Por lo general, los rodamientos diseñados para cumplir con una necesidad específica de un cliente se designan con un número de plano. El número de plano no ofrece ningún tipo de información sobre el rodamiento.

Otros rodamientos
Los rodamientos que no están incluidos dentro de las secciones Rodamientos de bolas y Rodamientos de rodillos, como los rodamientos de superprecisión, los rodamientos de sección estrecha, las coronas de orientación o los rodamientos lineales, corresponden a sistemas de designación que pueden tener diferencias significativas con respecto al sistema de designación básica.


  1. 1)Para conocer más detalles sobre cómo obtener la documentación correspondiente relacionada con las normas ISO, consulte la ISO: Organización Internacional de Normalización.
SKF logo