Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tolerancias

Las clases de tolerancia y los valores correspondientes para determinadas características de tolerancia se especifican en las normas ISO 492 (para los rodamientos radiales) e ISO 199 (para los rodamientos axiales). En 2014, esas normas se alinearon con las normas generales ISO GPS (especificaciones geométricas de productos) como la ISO 1101 y la ISO 5459. Puede encontrar más información sobre las normas ISO 492 e ISO 199, y los cambios realizados a sus ediciones anteriores, en la Plataforma de capacitación virtual SKF.

Existen tres clases de tolerancia comunes para los rodamientos de bolas y de rodillos SKF:

Clase de tolerancia ISOSufijo de designación SKFDescripción
NormalEstándar mínimo para todos los rodamientos de bolas y de rodillos SKF.
Clase 6P6Tolerancia más ajustada que la normal
Clase 5P5Tolerancias más ajustadas que la clase 6

Las secciones de productos para los distintos tipos de rodamientos proporcionan información sobre el cumplimiento de las clases de tolerancia aplicables. No siempre puede determinarse la clase de tolerancia de un rodamiento a partir de sus sufijos de designación. En los casos en que la clase de tolerancia es estándar para el rodamieto, no se especifica en los sufijos de designación.

Para obtener información sobre rodamientos SKF con una clase de tolerancia mejor que la clase 5, consulte Rodamientos de superprecisión.

Valores de tolerancia

Los valores de tolerancia real se indican en las siguientes tablas.

  • Rodamientos radiales métricos, excepto los rodamientos de rodillos cónicos:
    Tolerancias normales → tabla 1
    Tolerancias de clase P6 → tabla 2
    Tolerancias de clase P5 → tabla 3
  • Rodamientos de rodillos cónicos métricos
    Tolerancias normales y de clase CL7C → tabla 4
    Tolerancias de clase CLN → tabla 5
    Tolerancias de clase P5 → tabla 6
  • Rodamientos radiales en pulgadas, excepto los rodamientos de rodillos cónicos
    Tolerancias normales → tabla 7
  • Rodamientos de rodillos cónicos en pulgadas:
    Tolerancias normales, de clase CL2, CL3 y CL0 → tabla 8
  • Rodamientos axiales:
    Tolerancias normales, de clase P6 y de clase P5 → tabla 9
  • Agujero cónico, conicidad de 1:12:
    Tolerancias normales, de clase P6 y de clase P5 → tabla 10
  • Agujero cónico, conicidad de 1:30:
    Tolerancias normales → tabla 11

Cuando están estandarizados, los valores cumplen con las normas ISO 492, ISO 199 y ANSI/ABMA 19.2.

Símbolos para las tolerancias

Los símbolos para las tolerancias que se utilizan cumplen las normas ISO 492 y ISO 199 y se explican en las tablas de tolerancias mencionadas anteriormente y en la tabla 12. Los símbolos se refieren, por lo general, a tolerancias dimensionales, solo Kia, Kea, Sd, SD, Sia y Sea se refieren a tolerancias geométricas.

Identificación de las series de diámetros

Las tolerancias de variación del diámetro del agujero y del diámetro exterior tVdsp y tVDsp para rodamientos radiales métricos (tabla 1, tabla 2 y tabla 3) varían en función de la serie de diámetros a la que pertenece el rodamiento. Para determinar las series de diámetros, consulte la tabla 13.

SKF logo