Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños y versiones

Rodamientos de diseño básico

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de diseño básico SKF se encuentran disponibles en varios diseños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos son la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior, y el material y diseño de la jaula. Los diseños más utilizados son:

Diseño del rodamientoConfiguraciones de pestañasDiseño de la jaula
Diseño NNU
  • aro exterior: tres integrales
  • aro interior: ninguna
  • una jaula
  • mecanizada de latón o acero
  • de espiga doble
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNU.1
  • aro exterior: tres integrales
  • aro interior: ninguna
  • dos jaulas
  • mecanizada de latón
  • de tipo ventana
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNU.2
  • aro exterior: una central integral y dos libres
  • aro interior: ninguna
  • una jaula
  • mecanizada de latón o acero
  • de espiga doble
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNU.3
  • aro exterior: tres integrales
  • aro interior: ninguna
  • dos jaulas
  • acero mecanizado
  • con pasadores
  • rodillos perforados
Diseño NNU.4
  • aro exterior: una central integral y dos libres
  • aro interior: ninguna
  • dos jaulas
  • acero mecanizado
  • con pasadores
  • rodillos perforados
Diseño NNU.5
  • aro exterior: dos integrales
  • aro interior: ninguna
  • una jaula
  • mecanizada de latón
  • de tipo ventana
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNU.6
  • aro exterior: dos integrales
  • aro interior: ninguna
  • una jaula
  • acero mecanizado
  • con pasadores
  • rodillos perforados
Diseño NNU.7
  • aro exterior: una integral y una libre
  • aro interior: ninguna
  • una jaula
  • mecanizada de latón
  • de tipo ventana
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNUB
  • aro exterior: tres integrales
  • aro interior prolongado: ninguna
  • una jaula
  • mecanizada de latón o acero
  • de espiga doble
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNUB.1
  • aro exterior: una central integral y dos libres
  • aro interior prolongado: ninguna
  • una jaula
  • mecanizada de latón o acero
  • de espiga doble
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNUB.2
  • aro exterior: dos integrales
  • aro interior prolongado: ninguna
  • una jaula
  • mecanizada de latón
  • de tipo ventana
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNUB.3
  • aro exterior: dos integrales
  • aro interior prolongado: ninguna
  • una jaula
  • acero mecanizado
  • con pasadores
  • rodillos perforados
Diseño NNUB.4
  • aro exterior: tres integrales
  • aro interior prolongado: ninguna
  • dos jaulas
  • mecanizada de latón
  • de tipo ventana
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNUB.5
  • aro exterior: una central integral y dos libres
  • aro interior prolongado: ninguna
  • dos jaulas
  • acero mecanizado
  • con pasadores
  • rodillos perforados
Diseño NNUP
  • aro exterior: tres integrales
  • aro interior: una integral y dos libres
  • una jaula
  • mecanizada de latón o acero
  • de espiga doble
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NNUP.1
  • aro exterior: dos integrales y una libre
  • aro interior: una integral y una libre
  • dos jaulas
  • acero mecanizado
  • con pasadores
  • rodillos perforados
Diseño NN
  • aro exterior: ninguna
  • aro interior: tres integrales
  • una jaula
  • mecanizada de latón o acero
  • de espiga doble
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NN.1
  • aro exterior: ninguna
  • aro interior: tres integrales
  • dos jaulas
  • PA66 o estampada de acero
  • de tipo ventana
  • centrada respecto de los rodillos
Diseño NN.2
  • aro exterior: ninguna
  • aro interior: tres integrales
  • dos jaulas
  • acero mecanizado
  • con pasadores
  • rodillos perforados
Diseño NN.3
  • aro exterior: ninguna
  • aro interior: una integral y dos libres
  • dos jaulas
  • acero mecanizado
  • con pasadores
  • rodillos perforados
Versiones/características

Cuando los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos deben montarse con un ajuste flojo sobre el eje o el cuello del rodillo (p. ej., para permitir el cambio rápido de rodillos), pueden suministrarse con una o más características adicionales (fig. 1) para compensar las desventajas del ajuste flojo. La ranura helicoidal en el agujero y/o las ranuras de lubricación en las caras laterales de los aros del rodamiento permiten proporcionar una lubricación eficaz a las superficies de contacto deslizantes.

Los rodamientos que presentan una o más de estas características se identifican en Versiones/características de diseño (→ tabla de productos) como se describe a continuación:

GRanura helicoidal en el agujero del aro interior
KAgujero cónico
= conicidad de 1:12 para K
= conicidad de 1:30 para K30
WRanuras de lubricación en las caras laterales de los aros del rodamiento
WIRanuras de lubricación en las caras laterales del aro interior
WORanuras de lubricación en las caras laterales del aro exterior
W20Orificios de lubricación en el aro exterior
W33Ranura anular y orificios de lubricación en el aro exterior
Rodamientos apareados
  • se los combina de manera tal que cualquier diferencia en la altura de la sección transversal de los rodamientos utilizados en un conjunto apareado no exceda un muy pequeño rango de tolerancia
    Esta tolerancia más ajustada es un requisito previo para lograr que la carga se divida de manera uniforme entre los rodamientos.
  • se puede suministrar como:
    • conjuntos de dos rodamientos (sufijo de designación DR)
    • conjuntos de tres rodamientos (sufijo de designación TR)
    • conjuntos de cuatro rodamientos (sufijo de designación QR)
Jaulas

Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos SKF están equipados con una o dos de las jaulas que se indican en la tabla 1.

Cuando se utilizan a temperaturas elevadas, algunos lubricantes pueden tener efectos perjudiciales sobre las jaulas de poliamida. Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo