Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Diseños y versiones

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF (fig. 1) están disponibles en tres distintos diseños principales y algunas versiones.
Rodamientos con una jaula centrada respecto del aro interior
  • se identifican con la designación de serie NCF .. ECJB (fig. 2)
  • se utilizan para fijar axialmente el eje en un sentido y, con el tiempo, soportar un desplazamiento axial del eje con respecto al soporte en el sentido opuesto
  • pueden suministrarse sin aro exterior (serie RN .. ECJB, fig. 3), donde el camino de rodadura exterior está integrado en la aplicación (→ Caminos de rodadura en ejes y soportes)
Rodamientos con una jaula centrada respecto del aro exterior
  • se identifican con la designación de serie NJF .. ECJA (fig. 4)
  • en algunos tamaños, cuentan con más rodillos que los rodamientos del mismo tamaño con jaula centrada respecto del aro interior
  • se utilizan para fijar axialmente el eje en un sentido y, con el tiempo, soportar un desplazamiento axial del eje con respecto al soporte en el sentido opuesto
  • pueden suministrarse sin aro interior (serie RNU .. ECJA, fig. 5), donde el camino de rodadura interior está integrado en la aplicación (→ Caminos de rodadura en ejes y soportes)
Rodamientos desmontables con una jaula centrada respecto del camino de rodadura del aro interior
  • se identifican con la designación de serie NUH .. ECMH (fig. 6)
  • pueden soportar un desplazamiento axial del eje con respecto al soporte del rodamiento en ambos sentidos
  • se pueden desmontar (aro exterior con el conjunto de rodillos y jaula del aro interior) → simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga exigen que los dos aros tengan un ajuste de interferencia
Rodamientos de dos hileras
Rodamientos apareados
  • se los combina de manera tal que cualquier diferencia en la altura de la sección transversal de los rodamientos utilizados en un conjunto apareado no exceda un muy pequeño rango de tolerancia
    Esta tolerancia más ajustada es un requisito previo para lograr que la carga se divida de manera uniforme entre los rodamientos.
  • se puede suministrar como:
    • conjuntos de dos rodamientos (sufijo de designación DR)
    • conjuntos de tres rodamientos (sufijo de designación TR)
    • conjuntos de cuatro rodamientos (sufijo de designación QR)
Jaulas

Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF están equipados con una de las jaulas que se indican en la tabla 1.

Para obtener más información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte la sección Jaulas y Materiales de las jaulas.

SKF logo