Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Carga dinámica equivalente

Para los rodamientos de rodillos cilíndricos de dos piezas que funcionen bajo una carga puramente radial

P = b Fr
Los valores del factor b, que tiene en cuenta el modo de funcionamiento de la máquina y los requisitos en cuanto a un funcionamiento suave, se muestran en la tabla.
SKF logo