Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Desplazamiento axial

Los ejes u otros componentes rotativos de las máquinas están, generalmente, soportados por un rodamiento del lado fijo y otro del lado libre (→ Sistemas de rodamientos).
El rodamiento del lado fijo debe ser capaz de fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Los rodamientos más adecuados para la posición fija son los que admiten cargas combinadas o los que pueden proporcionar un guiado axial en combinación con un segundo rodamiento.
El rodamiento del lado fijo debe ser capaz de fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Los rodamientos más adecuados para la posición fija son los que admiten cargas combinadas o los que pueden proporcionar un guiado axial en combinación con un segundo rodamiento.
Los rodamientos del lado libre deben permitir el movimiento axial del eje para evitar las cargas axiales inducidas en el caso de que ocurra una dilatación térmica del eje. Entre los rodamientos más adecuados para la posición libre se encuentran los rodamientos de agujas y los rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NU y N (figura 1). También se pueden usar rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NJ y algunos rodamientos completamente llenos de rodillos cilíndricos.
Para las aplicaciones que requieren un desplazamiento axial relativamente grande y en las que puede ocurrir una desalineación del eje, una opción excelente de rodamiento del lado libre es el rodamiento de rodillos toroidales CARB (figura 2).
Todos estos rodamientos permiten el desplazamiento axial del eje y con respecto al alojamiento del rodamiento. Los valores para el desplazamiento axial permisible dentro del rodamiento se detallan en las tablas de productos correspondientes.
Si se utilizan rodamientos no desarmables, como por ejemplo rodamientos rígidos de bolas o rodamientos de rodillos a rótula (figura 3), como rodamientos libres, el aro interno o el externo debe tener un ajuste suave para que pueda deslizarse en el eje o el soporte (→ Ubicación radial de rodamientos).
SKF logo