Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Montaje y desmontaje

Agujero cilíndrico

Los rodamientos que tienen un agujero cilíndrico son más fáciles de montar y desmontar si son desarmables, en particular, si se necesitan ajustes de interferencia en ambos aros. Los rodamientos desarmables también son preferibles cuando el rodamiento ha de ser montado y desmontado con frecuencia, ya que el aro con los elementos rodantes y el ensamblaje de la jaula se pueden montar de forma independiente del otro aro, como es el caso de los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto y los rodamientos de rodillos cilíndricos, de agujas y cónicos (figura 1), así como los rodamientos axiales de bolas y de rodillos.

Agujero cónico

Los rodamientos con agujero cónico (figura 2) se pueden montar fácilmente sobre un eje cónico o un eje cilíndrico usando un manguito de fijación o de desmontaje (figura 3).
SKF logo