Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rigidez

La rigidez de un rodamiento se caracteriza por la magnitud de la deformación elástica (deflexión) del rodamiento bajo una carga. Por lo general, esta deformación es muy pequeña y puede ser ignorada. Sin embargo, en aplicaciones como los husillos de las maquinas herramientas o en disposiciones de rodamientos en engranajes, la rigidez es un factor importante.
Debido a las condiciones de contacto entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura, los rodamientos de rodillos, como los rodamientos de rodillos cilíndricos (figura 1) o de rodillos cónicos (figura 2) tienen un grado mayor de rigidez que los rodamientos de bolas. La rigidez del rodamiento puede aumentarse aún más aplicando una precarga (→ Precarga de rodamientos).
SKF logo