Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Juego interno del rodamiento

El juego interno del rodamiento (fig. 1) se define como la distancia total que se puede desplazar un aro con respecto a otro en dirección radial (juego radial interno) o en dirección axial (juego axial interno).
Es necesario distinguir entre el juego interno de un rodamiento antes del montaje, y el juego interno de un rodamiento montado, que ha alcanzado su temperatura de funcionamiento (juego de funcionamiento). El juego interno inicial (antes del montaje) es superior al juego de funcionamiento debido a que los diferentes grados de apriete en los ajustes y la dilatación térmica de los aros del rodamiento y de los componentes adyacentes dan lugar a una expansión o contracción de los aros.
El juego radial interno de un rodamiento es de considerable importancia para que el rodamiento pueda funcionar satisfactoriamente. Como regla general, los rodamientos de bolas deben tener siempre un juego de funcionamiento casi nulo, o puede haber una ligera precarga. Por otra parte, los rodamientos de rodillos cilíndricos, de rodillos a rótula y los rodamientos CARB® deben tener siempre cierto juego residual durante el funcionamiento, por pequeño que sea. Esto es también válido para los rodamientos de rodillos cónicos, excepto para las disposiciones de rodamientos que requieren rigidez, por ejemplo en los piñones de diferencial en los que los rodamientos se montan con un cierto grado de precarga, véase la sección Precarga de rodamientos.
Se ha seleccionado un juego interno denominado Normal para obtener un juego de funcionamiento adecuado al montar los rodamientos con los ajustes normalmente recomendados y cuando las condiciones de funcionamiento son las normales. Cuando las condiciones de funcionamiento y las de montaje difieren de las normales, por ejemplo cuando se usan ajustes de interferencia para los dos aros del rodamiento, o cuando las temperaturas no son las habituales, se deberán seleccionar rodamientos con un juego interno mayor o menor que el Normal. En estos casos, SKF recomienda comprobar el juego residual del rodamiento después de su montaje.
Los rodamientos con un juego interno distinto al Normal están identificados por los sufijos C1 a C5.

SufijoJuego radial interno
C1Menor que C2
C2Menor que Normal
CNNormal, sólo utilizado en combinación con letras, indicando un rango de juego reducido o desplazado
C3Mayor que Normal
C4Mayor que C3
C5Mayor que C4
En el texto que precede a cada sección de tablas de productos, se indican los valores de los juegos para los distintos tipos de rodamientos. Para los rodamientos emparejados de una hilera de bolas de contacto angular y de rodillos cónicos, los de dos hileras de bolas de contacto angular y los de bolas de cuatro puntos de contacto, se dan los valores para el juego axial interno en lugar del juego radial, ya que el juego axial es más importante en el diseño de las aplicaciones para este tipo de rodamientos.
SKF logo