Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Designaciones básicas - Rodamientos especiales

La designación básica de los rodamientos especiales suele ser el número de plano del rodamiento. Estos números de plano suelen ser números de 6 o 7 cifras, y por lo general no ofrecen ninguna indicación acerca del tipo, el tamaño ni el diseño del rodamiento.
Los rodamientos cuyo diseño ha sido modificado del diseño original, a menudo cuentan con un sufijo entre las letras A y E, o una combinación de estas letras, como por ejemplo AB, que se añade al número de plano original. El significado de estos sufijos es específico para cada rodamiento y se debe consultar el plano correspondiente.
Desde hace poco tiempo, los números de plano han recibido el prefijo Bxxx, donde la B significa "bearing" (rodamiento) y las otras tres letras identifican el tipo de rodamiento. La cuarta letra se omite en algunas ocasiones. Todavía más recientemente, en lugar de los números de plano de 6 o 7 cifras se han introducido números de cuatro cifras precedidos por un prefijo que identifica el tipo de rodamiento, y que se encuentran separados del mismo mediante un guión, por ejemplo BB1-3001.
SKF logo