Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Lubricación con aceite

Generalmente, se usa aceite para lubricar los rodamientos cuando ocurre lo siguiente:
  • Las altas velocidades o temperaturas de funcionamiento no permiten el uso de grasa.
  • Es necesario eliminar el calor excesivo de la posición del rodamiento.
  • Los componentes adyacentes (engranajes, etc.) están lubricados con aceite.
Todos los métodos de lubricación de rodamientos que utilizan aceite limpio son aceptables para extender la vida útil del rodamiento. Estos incluyen:
  • método de lubricación por circulación de aceite;
  • método de chorro de aceite;
  • método de aceite y aire.
Cuando se utilizan los métodos de lubricación por circulación de aceite o de aceite y aire, se deben proporcionar conductos con dimensiones adecuadas que permitan que el aceite que circula por el rodamiento pueda salir de la disposición.
SKF logo