Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Desmontaje de rodamientos montados sobre un manguito de fijación

Los rodamientos pequeños montados sobre un manguito de fijación y un eje plano se pueden desmontar dando leves golpes en un pequeño bloque de acero con un martillo adecuado de manera uniforme alrededor de la cara lateral del aro interior del rodamiento (Fig. 1). Antes de eso, la tuerca de fijación del manguito debe aflojarse varias vueltas.
Los rodamientos pequeños montados sobre un manguito de fijación y un eje escalonado se pueden desmontar dando varios golpes fuertes con un martillo sobre una dolla que haga tope con la tuerca de fijación del manguito (Fig. 2). Antes de eso, la tuerca de fijación del manguito debe aflojarse varias vueltas.
El desmontaje de los rodamientos puede resultar sencillo si se usa una tuerca hidráulica para desmontar rodamientos montados en un manguito de fijación y un eje escalonado. Sin embargo, para usar este método, se debe poder colocar un tope adecuado que esté unido al pistón de la tuerca hidráulica (Fig. 3). Si los manguitos cuentan con conductos de suministro y ranuras de distribución de aceite, el desmontaje resulta más fácil, ya que se puede implementar el método de inyección de aceite.
SKF logo