Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Desmontaje de rodamientos montados sobre un asiento del eje cónico

Los rodamientos pequeños se pueden desmontar usando un extractor mecánico o con asistencia hidráulica que acople el aro interior. Se deben utilizar extractores con sistema de autocentrado equipados con brazos accionados mediante muelles a fin de simplificar el procedimiento y evitar el daño al asiento del rodamiento. Si no se logra situar las garras del extractor en el aro interior, se debe retirar el rodamiento mediante el aro exterior o usar un extractor en combinación con una placa extractora (Fig. 1).
El desmontaje de rodamientos medianos y grandes es más sencillo y mucho más seguro si se usa el método de inyección de aceite. Este método consiste en inyectar aceite a alta presión entre las dos superficies de contacto cónicas mediante un conducto de suministro y una ranura de distribución. De este modo, se reduce de manera significativa la fricción entre las dos superficies y se genera una fuerza axial que separa el rodamiento de su asiento (Fig. 2).

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de una lesión grave, fije un elemento, como una tuerca de fijación, en el extremo del eje para limitar el movimiento del rodamiento si se afloja de repente.
SKF logo