Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Servicios de consultoría en ingeniería SKF

La información básica requerida para calcular y diseñar la disposición de un rodamiento puede encontrarse en las secciones correspondientes de este sitio web. No obstante, para determinadas aplicaciones es conveniente predecir la vida del rodamiento con la máxima precisión posible, ya sea porque no se dispone de suficiente experiencia con disposiciones de rodamientos similares o porque los costos y/o la confiabilidad operativa son de extrema importancia. En estos casos, por ejemplo, se recomienda consultar al Servicio de consultoría en ingeniería SKF Estos servicios ofrecen cálculos y simulaciones mediante programas informáticos de alta tecnología, en combinación con cien años de experiencia en el campo de componentes de rotación para máquinas.
Asimismo, pueden ayudarle con la experiencia completa de SKF en aplicaciones. Los especialistas en ingeniería de aplicaciones de SKF pueden ofrecer los siguientes servicios:
  • analizar los problemas técnicos
  • proponer soluciones adecuadas para el sistema
  • seleccionar el lubricante y el método de lubricación adecuados, así como un programa de mantenimiento optimizado
El Servicio de consultoría en ingeniería SKF ofrece un nuevo enfoque en cuanto al servicio relacionado con máquinas e instalaciones para fabricantes de equipos originales y usuarios finales. Algunos de los beneficios de estos servicios son los siguientes:
  • procesos de desarrollo más rápidos y reducción del plazo de comercialización
  • reducción de los costos de implementación mediante pruebas virtuales realizadas antes de iniciar la producción
  • mejora de la disposición de los rodamientos mediante la reducción de los niveles de ruido y vibración
  • mayor densidad de potencia mediante actualización
  • prolongación de la vida útil mediante la mejora del sistema de lubricación o sellado

Programas informáticos avanzados

Dentro del Servicio de consultoría en ingeniería SKF existen programas informáticos muy avanzados que se pueden utilizar para realizar lo siguiente:
  • modelización analítica de disposiciones de rodamientos completas, formadas por eje, soporte, engranajes, acoplamientos, etc.
  • análisis estáticos para determinar deformaciones elásticas y tensiones presentes en los componentes de los sistemas mecánicos
  • análisis dinámico para determinar el comportamiento de las vibraciones de los sistemas en condiciones de funcionamiento (“prueba virtual”)
  • presentación visual y animada de la flexión estructural y de los componentes
  • optimización de costos, vida útil y niveles de ruido y vibración del sistema
Los programas informáticos estándares utilizados en el Sevicio de consultoría en ingeniería SKF para realizar cálculos y simulaciones se describen brevemente en Herramientas de cálculo SKF.
Para obtener más información sobre el Servicio de consultoría en ingeniería SKF, póngase en contacto con su representante SKF.
SKF logo