Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Herramientas de cálculo de SKF

SKF cuenta con una de las ofertas más completas y potentes de paquetes de modelado y simulación de la industria de los rodamientos: desde herramientas fáciles de utilizar basadas en las fórmulas incluidas en esta y otras secciones del sitio web, hasta los sistemas de cálculo y simulación más sofisticados, ejecutados en varias computadoras a la vez.
SKF ha desarrollado una gama de programas para satisfacer las necesidades de los clientes, desde simples verificaciones de diseños e investigaciones de cierta complejidad, hasta las simulaciones de diseños de rodamientos y máquinas más avanzadas. Siempre que sea posible, estos programas están disponibles para que los clientes los utilicen en sus computadoras. Es más, se presta especial atención para ofrecer integración e interoperabilidad de los diferentes sistemas.

Herramientas de cálculo disponibles en línea

Este sitio web cuenta con herramientas fáciles de utilizar para la selección y el cálculo de rodamientos (→ Herramienta SKF para el cálculo de rodamientos). Se pueden buscar rodamientos por designación o dimensiones y también se pueden evaluar disposiciones simples de rodamientos.
Las herramientas de ingeniería interactivas de SKF permiten generar planos de rodamientos y soportes que pueden utilizarse en la mayoría de los programas CAD disponibles en el mercado.

SKF SimPro Expert

SKF SimPro Expert es el principal programa de aplicaciones para rodamientos que los ingenieros de SKF utilizan para encontrar la mejor solución para los sistemas de rodamientos-ejes-soportes de los clientes. Cuando trabajan en un entorno virtual, los ingenieros de SKF combinan sistemas mecánicos que contienen ejes, engranajes y soportes con un modelo de rodamiento preciso para analizar en detalle el comportamiento del sistema. Este programa también puede analizar la fatiga del rodamiento utilizando el método de cálculo de vida nominal SKF. SKF SimPro Expert es el resultado de años de investigación y desarrollo por parte de SKF.

Orpheus

La herramienta numérica Orpheus permite estudiar y optimizar el comportamiento dinámico de las aplicaciones para rodamientos con características críticas de vibración y ruido, como motores eléctricos y cajas de engranajes. Este programa también se utiliza para solucionar ecuaciones no lineales completas del movimiento correspondiente a la disposición del rodamiento y los componentes circundantes, como engranajes, ejes y soportes.
Orpheus puede ofrecer una valiosa comprensión sobre el comportamiento dinámico de una aplicación, incluidos los rodamientos, y explicar las desviaciones de forma (ondulación) y la desalineación. Esto permite a los ingenieros de SKF determinar el tipo y tamaño de rodamiento más adecuado, así como el montaje y las condiciones de precarga correspondientes para una aplicación concreta.

Beast

Beast es un programa de simulación que posibilita a los ingenieros de SKF simular las dinámicas detalladas dentro de un rodamiento. Puede ser considerado un banco de pruebas virtual con el que se pueden realizar estudios detallados de fuerzas, momentos, etc., dentro de un rodamiento, bajo prácticamente cualquier condición de carga. Permite “probar” nuevos conceptos y diseños en menos tiempo y con más información obtenida en comparación con las pruebas físicas tradicionales.

Otros programas

Además de los programas mencionados anteriormente, SKF ha desarrollado programas informáticos específicos que permiten a los científicos de SKF ofrecer a los clientes rodamientos con superficie acabada optimizada para prolongar la vida útil de los rodamientos en condiciones de funcionamiento severas. Estos programas pueden calcular el espesor de la película de lubricante en elementos en contacto lubricados elastohidrodinámicamente. Además, el espesor local de la película resultante de la deformación de la topografía de la superficie tridimensional dentro de dichos elementos se calcula al detalle, así como la consiguiente reducción de la vida a fatiga del rodamiento.
Los ingenieros de SKF también utilizan paquetes comerciales para llevar a cabo, por ejemplo, análisis dinámicos de sistemas de elementos finitos o sistemas genéricos. Estas herramientas están integradas con los sistemas patentados de SKF, lo que ofrece una conexión más rápida y robusta con los datos y modelos de los clientes.
SKF logo