Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Carga estática equivalente del rodamiento

Las cargas estáticas que tienen componentes radiales y axiales se deben convertir a una carga estática equivalente del rodamiento. Esta se define como la carga hipotética (radial para un rodamiento radial y axial para un rodamiento axial) que, de ser aplicada, causaría en el rodamiento la misma carga máxima en los elementos rodantes que las cargas reales a las que está sometido el rodamiento. Se obtiene con la siguiente ecuación general

Equivalent static bearing load

donde
P0=carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Fr=carga radial real del rodamiento (ver a continuación) [kN]
Fa=carga axial real del rodamiento (ver a continuación) [kN]
X0=factor de carga radial del rodamiento
Y0=factor de carga axial del rodamiento
La información y los datos requeridos para calcular la carga estática equivalente del rodamiento figuran en las secciones de productos correspondientes.
Al calcular P0, se deberá utilizar la carga máxima admisible así como sus componentes radiales y axiales (fig. 1) en la ecuación anterior. Si una carga estática actúa sobre el rodamiento en diferentes sentidos, la magnitud de estos componentes cambia. En estos casos, se deberán utilizar las componentes de la carga con el valor máximo de carga estática equivalente del rodamiento P0.
SKF logo