Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Consideración de aditivos EP

Los aditivos EP presentes en el lubricante pueden prolongar la vida útil del rodamiento cuando, de acuerdo con la norma ISO 281:2007, se dan las siguiente condiciones: κ < 1 y el factor para el nivel de contaminación ηc ≥ 0,2. En estas condiciones, se puede aplicar un valor κ = 1 en el cálculo de aSKF si se utiliza un lubricante probado con aditivos EP efectivos. En este caso, el factor de modificación de la vida debe limitarse a aSKF ≤ 3, pero no debe ser inferior al factor aSKF para lubricantes normales.
Para el resto de la gama, se puede determinar el factor de ajuste de la vida aSKF usando la relación de viscosidad κ real de la aplicación. Si la contaminación es severa, es decir, el factor de contaminación ηc < 0,2, se deberán comprobar los posibles beneficios del aditivo EP mediante la realización de pruebas. Consulte la información sobre aditivo EP presentada en la sección Lubricación.
SKF logo