Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Factor aSKF de modificación de la vida de SKF

Los diagramas se basan en los valores típicos y factores de seguridad normalmente asociados con los límites de carga de fatiga para otros componentes mecánicos. Teniendo en cuenta las simplificaciones inherentes a las ecuaciones de vida nominal SKF, incluso si las condiciones operativas están identificadas con precisión, no resulta significativo utilizar valores de aSKF que superen 50.

Cálculo del factor de modificación de la vida aSKF

Los programas de ingeniería de SKF, como SKF Bearing Select, pueden utilizarse para calcular el factor aSKF. Asimismo, SKF también ha desarrollado programas informáticos sofisticados que incorporan la ecuación de la vida nominal SKF directamente en el nivel de tensión de contacto de los rodillos, lo que permite tomar en consideración otros factores que influyen en la vida del rodamiento, como la desalineación, la desviación del eje y la deformación del soporte. (→ Herramientas de cálculo de SKF).
SKF logo