Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Carga dinámica equivalente

Si la carga F del rodamiento obtenida al utilizar la información anterior cumple con los requisitos de la capacidad de carga dinámica C, es decir, si es constante en magnitud y sentido, y actúa radialmente sobre un rodamiento radial o axialmente y centrada sobre un rodamiento axial, entonces P = F, pudiendo introducir la carga directamente en las ecuaciones de la vida.
En todos los demás casos, primero será necesario calcular la carga dinámica equivalente del rodamiento. Esta se define como la carga hipotética constante en magnitud y sentido, que si actuara radialmente sobre un rodamiento radial o axialmente y centrada sobre un rodamiento axial, tendría el mismo efecto sobre la vida del rodamiento que las cargas reales a las cuales está sometido dicho rodamiento. (fig. 1).
Los rodamientos radiales con frecuencia están sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Cuando la magnitud y el sentido de la carga resultante son constantes, la carga dinámica equivalente P se puede calcular con la siguiente ecuación general



Iniciar el cálculo

donde

P=carga dinámica equivalente [kN]
Fr=carga radial real del rodamiento [kN]
Fa=carga axial real del rodamiento [kN]
X=factor de carga radial del rodamiento
Y=factor de carga axial del rodamiento
En el caso de los rodamientos radiales de una hilera, una carga axial adicional sólo afecta la carga dinámica equivalente P si la relación Fa/Fr excede de un determinado factor límite e. Para los rodamientos de dos hileras, incluso las pequeñas cargas axiales influyen de un modo significativo.
Esta misma ecuación general también se puede aplicar a los rodamientos axiales de rodillos a rótula, capaces de soportar cargas tanto axiales como radiales. Para los rodamientos axiales que sólo pueden soportar cargas puramente axiales, por ejemplo los rodamientos axiales de bolas, de rodillos cilíndricos, de rodillos cónicos y de agujas, la ecuación puede simplificarse, siempre que la carga esté centrada, a

P = Fa

Toda la información y los datos requeridos para calcular la carga dinámica equivalente del rodamiento se encuentran en el texto introductorio de la sección de cada rodamiento y en las tablas de productos.

Carga fluctuante del rodamiento

En muchos casos la magnitud de la carga fluctúa. Se deberá aplicar la fórmula del cálculo de la vida con condiciones de funcionamiento variables, consulte la sección Cálculo de la vida con condiciones de funcionamiento variables.

Carga media dentro de un intervalo de trabajo

Dentro de cada intervalo de carga las condiciones de funcionamiento pueden variar ligeramente del valor nominal. Asumiendo que las condiciones de funcionamiento, por ejemplo la velocidad y el sentido de la carga, son bastante constantes y que la magnitud de la carga varía constantemente entre un valor mínimo Fmin y un valor máximo Fmax (diagrama 1), se puede obtener la carga media a partir de:

Fm = (Fmin + 2Fmax)/3

Carga giratoria

Si, como se ilustra en el diagrama 2, la carga del rodamiento consta de una carga F1, que es constante en magnitud y sentido (por ejemplo, el peso de un rotor) y una carga giratoria constante F2 (por ejemplo, una carga desequilibrada), la carga media se puede obtener usando

Fm = fm (F1 + F2)

Encontrará los valores del factor fm en el diagrama 3.
SKF logo