Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Velocidades

Conceptos básicos sobre las velocidades de los rodamientos

La velocidad a la que pueden funcionar los rodamientos tiene un límite. Por lo general, el límite de temperatura del lubricante o del material de los componentes del rodamiento determina el límite de velocidad.
La velocidad a la que un rodamiento alcanza el límite de temperatura de funcionamiento depende del calor generado en el rodamiento, del calor aplicado por cualquier fuente externa y de la cantidad de calor que puede transferirse hacia afuera del rodamiento.
La cantidad de calor que se genera en el rodamiento depende del tipo y el tamaño del rodamiento, el diseño interno, la carga, la lubricación y la alienación. Otros factores incluyen el diseño de la jaula, la precisión y el juego interno.
En las tablas de productos, por lo general, se mencionan dos velocidades: velocidad de referencia (térmica) y velocidad límite (mecánica).
En general, la velocidad límite es mayor que la velocidad de referencia de un rodamiento. En el caso de algunas series de rodamientos, sin embargo, debido a las características de fricción favorables en comparación con la capacidad mecánica del rodamiento para mantener altas velocidades, la velocidad de referencia puede ser mayor que la velocidad límite. No obstante, en todos los casos, siempre debe respetarse la velocidad límite del rodamiento, incluso en las condiciones más favorables de funcionamiento.
SKF logo