Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Influencia de la carga y de la viscosidad del aceite en la velocidad de referencia

Cuando se aplican valores de carga o viscosidad mayores que los valores de referencia, la fuerza de fricción aumenta y la velocidad de referencia debe ajustarse. Por el contrario, los valores de viscosidad y carga más bajos dan lugar a velocidades más altas.
La influencia de la carga y de la viscosidad cinemática sobre la velocidad de referencia puede calcularse a partir de los diagramas mencionados a continuación en relación con los siguientes rodamientos:
SKF logo