Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos para aplicaciones vibratorias

Para aplicaciones vibratorias, SKF proporciona rodamientos de rodillos a rótula con un agujero cónico o cilíndrico y jaulas estampadas de acero con superficie de acero cementado (designaciones de serie 223../VA405). Estos rodamientos tienen las mismas dimensiones y características de rendimiento que los rodamientos de diseño básico, pero el diseño estándar tiene un juego radial interno C4.
Los rodamientos para aplicaciones vibratorias también están disponibles con un agujero cilíndrico recubierto de politetrafluoroetileno (PTFE) (sufijo de designación VA406). Estos rodamientos se fabrican según las especificaciones de VA405, a excepción del agujero. Los rodamientos VA406 están diseñados para funcionar como rodamientos del lado libre en las aplicaciones vibratorias con giro del aro exterior. El recubrimiento de PTFE evita la corrosión de contacto entre el eje y el agujero del rodamiento. Por lo tanto, los ejes no requieren tratamientos térmicos ni recubrimientos especiales.

ADVERTENCIA

¡Los recubrimientos de PTFE expuestos a llamas directas o temperaturas superiores a 300 °C (570 °F) representan un peligro para la salud y el medioambiente! Son peligrosos incluso después de haberse enfriado.

Lea y respete las medidas de seguridad que figuran en Materiales de los sellos.

Todos los rodamientos están equipados con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el aro exterior.
Según el tamaño, los rodamientos de rodillos a rótula SKF para aplicaciones vibratorias se encuentran disponibles en uno de los siguientes diseños:
  • Los rodamientos de rodillos a rótula con diseño E/VA405 (fig. 1) tienen dos jaulas estampadas de acero de tipo ventana con superficie de acero cementado, un aro interior sin bridas y un anillo guía centrado respecto del aro interior o de las jaulas.
  • Los rodamientos de rodillos a rótula con diseño EJA/VA405 y CCJA/W33VA405 (fig. 2 y fig. 3) tienen dos jaulas estampadas de acero de tipo ventana con superficie de acero cementado, un aro interior sin bridas y un anillo guía centrado respecto del camino de rodadura en el aro exterior.
Aceleración
Las aplicaciones vibratorias, como las cribas vibratorias o los excitadores, inducen las aceleraciones de los rodillos y las jaulas en los rodamientos. Esto implica ciertas exigencias adicionales para el diseño del rodamiento. Los rodamientos de rodillos a rótula SKF para aplicaciones vibratorias pueden soportar aceleraciones considerablemente más rápidas que los rodamientos estándares correspondientes. La aceleración admisible depende del lubricante y del modo de aceleración.
  • Tipo 1

    El rodamiento se somete a una carga giratoria en el aro exterior, en combinación con un campo de aceleración giratorio o un campo de aceleración angular inducido internamente como resultado de las variaciones rápidas de velocidad. Estas aceleraciones hacen que los rodillos sin carga generen cargas cíclicas en las jaulas.

  • Tipo 2

    El rodamiento se somete a cargas de impacto que generan una aceleración lineal en un sentido radial constante, lo que hace que los rodillos sin carga “martilleen” los alveolos de la jaula.

Algunos ejemplos típicos del modo 1 son las cribas vibratorias (fig. 4), los engranajes planetarios y las disposiciones generales que se someten a arranques rápidos o a variaciones rápidas de velocidad. Un ejemplo típico del modo 2 es la aceleración que se genera cuando las ruedas de los vehículos ferroviarios pasan sobre las juntas de los carriles (fig. 5). Las apisonadoras, en las que los rodillos vibran sobre una superficie relativamente dura, se someten a una combinación de aceleración de modo 1 y 2.
Los valores de las aceleraciones admisibles se indican en la tabla de productos y corresponden a los rodamientos lubricados con aceite. Los valores se expresan en múltiplos de g, en donde g es la aceleración de la gravedad (g = 9,81 m/s2).

Soluciones de sistemas para cribas vibratorias

Además de los rodamientos individuales para las cribas vibratorias, SKF ha desarrollado sistemas de rodamientos y soluciones de detección de fallas que pueden mejorar el rendimiento, reducir el mantenimiento y monitorear la condición de la máquina en el equipo vibratorio. Para obtener más información sobre la solución de sistemas SKF Copperhead para cribas vibratorias, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo