Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Cálculo de la carga radial que actúa sobre los rodamientos apareados

Cuando los rodamientos de rodillos cónicos apareados dispuestos cara a cara o espalda con espalda se combinan con un tercer rodamiento, la disposición quedará estáticamente indeterminada. En estos casos, se debe calcular primero la carga radial Fr que actúa sobre el par de rodamientos.

Rodamientos apareados con una disposición cara a cara

En los rodamientos apareados, donde los dos rodamientos están dispuestos cara a cara (fig. 1), puede presuponerse que la carga radial actuará en el centro geométrico de los rodamientos apareados, ya que la distancia entre los centros de presión de los dos rodamientos es corta en comparación con la distancia entre los centros geométricos del conjunto y el otro rodamiento. En este caso, se puede presuponer que la disposición de rodamientos está estáticamente determinada.

Rodamientos apareados con una disposición espalda con espalda

La distancia a entre los centros de presión de dos rodamientos apareados con una disposición espalda con espalda es significativa en comparación con la distancia L entre los centros geométricos de los rodamientos apareados y el otro rodamiento (fig. 2). Por lo tanto, es necesario calcular la magnitud de la carga que actúa sobre el par de rodamientos y también la distancia a1 a la que actúa la carga. La magnitud de la carga radial se puede calcular con la fórmula
donde
Fr=carga radial que actúa sobre un par de rodamientos [kN]
Kr
=
fuerza radial que actúa sobre el eje [kN]
L
=distancia entre los centros geométricos de las dos posiciones de rodamientos [mm]
L1=
distancia entre el centro de la posición del rodamiento I y el punto donde actúa la fuerza Kr [mm]
a
=
distancia entre los centros de presión del rodamiento [mm]
a1
=
distancia entre el centro geométrico de los rodamientos apareados y el punto donde actúa la carga radial Fr [mm]
La distancia a1 puede calcularse usando el diagrama 2. La distancia de los centros de presión a y el factor de cálculo Y2 se muestran en la tabla de productos.
SKF logo