Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Carga estática equivalente del rodamiento

La carga estática equivalente se puede determinar del siguiente modo:

Para los rodamientos individuales y rodamientos dispuestos en tándem


Para los rodamientos emparejados dispuestos espalda con espalda o cara a cara

donde


P0=carga estática equivalente sobre el conjunto de rodamientos [kN]
Fr=carga radial que actúa sobre el conjunto de rodamientos [kN]
Fa=carga axial que actúa sobre el conjunto de rodamientos [kN]

Si P0 < Fr, deberá usarse P0 = Fr.

Los valores correspondientes al factor Y0 dependen del ángulo de contacto del rodamiento y se indican para:

  • rodamientos individuales y rodamientos dispuestos en tándem (tabla 1)
  • rodamientos emparejados espalda con espalda y cara a cara (tabla 2)

SKF logo