Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Ajuste y fijación de los aros del rodamiento

Los rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión se suelen fijar axialmente sobre los ejes o en los soportes con tuercas de fijación de precisión (fig. 1) o placas de fijación. Estos componentes requieren una alta precisión geométrica y una resistencia mecánica adecuada para proporcionar un apoyo y una fijación adecuados.

El par de apriete Mt para las tuercas de fijación de precisión o los pernos de las placas de fijación debe ser suficiente para mantener todos los componentes, incluidos los rodamientos, en posición sin provocar deformaciones ni otros daños.

Para obtener más información sobre las tuercas de fijación de precisión, consulte Tuercas de fijación de precisión.

Cálculo del par de apriete requerido
Debido al número de variables (fricción entre los componentes que hacen contacto, grado de ajuste de interferencia, aumento de la precarga debido al ajuste de interferencia, etc.), no es posible calcular con exactitud el par de apriete requerido Mt para una tuerca de fijación de precisión o para los pernos de una placa de fijación. Las siguientes fórmulas se pueden utilizar para calcular Mt, pero los resultados se deben verificar durante el funcionamiento.

La fuerza de fijación axial requerida para una tuerca de fijación de precisión o para los pernos de una placa de fijación se puede calcular mediante


El par de apriete requerido para una tuerca de fijación de precisión se puede calcular mediante

El par de apriete requerido para los pernos de las placas de fijación se puede calcular mediante

donde


Mt=par de apriete requerido [Nmm]
Pa=fuerza de fijación axial requerida [N]
Fc=fuerza de ajuste axial [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
Fs=fuerza de fijación axial mínima [N]
  • for bearings in the 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series (table 1)
  • for bearings in the 719 .. E, 70 .. E and S70 .. W series (table 2)
  • for bearings in the 719 .. B and 70 .. B series (table 3)
GA,B,C,D=precarga preajustada del rodamiento antes del montaje [N] (→ product table)
K=factor de cálculo que depende de la rosca (tabla 4)
Ncp=número de rodamientos con la misma orientación que el rodamiento con el que la tuerca de fijación de precisión o la placa de fijación está en contacto directo1)
Nb=número de pernos de la placa de fijación


1) Este no es el número total de rodamientos de la disposición, solo aquellos que es necesario mover para cerrar los intersticios entre los aros con el fin de obtener la precarga preajustada. Consulte también Procedimiento de fijación.

Procedimiento de fijación

Para fijar axialmente rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión utilizando una tuerca de fijación de precisión o una placa de fijación, deberá aplicarse el siguiente procedimiento para garantizar que todos los rodamientos queden totalmente asentados y que la fuerza de fijación se restablezca conforme al nivel requerido estimado.
  1. Apriete la tuerca de fijación/los pernos de la placa de fijación 2 o 3 veces más que el valor de Mt.
  2. Afloje la tuerca de fijación/los pernos de la placa de fijación.
  3. Vuelva a apretar la tuerca de fijación/los pernos de la placa de fijación conforme al valor de Mt.
SKF logo