Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rigidez axial

Rodamientos de simple efecto

Los valores correspondientes a la rigidez axial para los rodamientos de simple efecto se indican en la tabla de productos. Son aplicables a conjuntos de rodamientos sin montar con dos rodamientos dispuestos espalda con espalda o cara a cara.

Los conjuntos de rodamientos que constan de tres o cuatro rodamientos ofrecen una mayor rigidez axial que los conjuntos con dos rodamientos. La rigidez axial para estos conjuntos de rodamientos se obtiene multiplicando los valores indicados en la tabla de productos por un factor indicado en la tabla 1. El factor de valor inferior se aplica a los rodamientos sometidos a una carga axial ligera (P ≤ 0,05 C) y, el valor superior, a los rodamientos sometidos a una carga axial elevada (P > 0,1 C). Para determinar la carga dinámica equivalente P del rodamiento, consulte Cargas equivalentes del rodamiento.

Los conjuntos de rodamientos con una precarga más elevada proporcionan un mayor grado de rigidez. No obstante, esto debe evitarse, ya que una precarga mayor aumenta sustancialmente la fricción y el calor generados por el rodamiento. En aquellos casos en los cuales se requiere un grado de rigidez extremadamente alto, es posible calcular el comportamiento de fricción en función del aumento de la precarga con ayuda de la herramienta de simulación SKF Spindle Simulator. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Rodamientos de doble efecto

Los valores de rigidez axial y de momento para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto se indican en la tabla de productos y se aplican a la precarga fijada de fábrica. Los valores no incluyen los efectos provocados por los ajustes o las condiciones de funcionamiento.

Unidades cartucho

Encontrará los valores para la rigidez axial de las unidades cartucho en la tabla de productos. Los valores corresponden a los de los rodamientos de simple efecto utilizados, multiplicados por los factores indicados en la tabla 1.
SKF logo