Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Montaje de rodamientos con agujero cónico midiendo el juego radial antes del montaje

Si no es fundamental obtener un juego radial interno o una precarga exactos, o no se dispone de calibres SKF, es posible determinar la distancia de calado axial requerida. Para ello, fije el rodamiento montado en un punto de referencia sobre el eje y mida el juego radial interno con un comparador de medida situado sobre la superficie externa del aro exterior. Este método no tiene en cuenta que el aro exterior queda comprimido cuando se monta con un ajuste de interferencia en el soporte. Para compensar esto, se puede suponer que el diámetro del camino de rodadura del aro exterior se reducirá en un 80% respecto al ajuste de interferencia diametral. El procedimiento consta de los siguientes pasos:
  1. Montaje del aro interior (prueba)
    • Recubra el asiento del eje cónico con una fina capa de aceite ligero y cale el rodamiento montado hasta que el agujero del rodamiento encaje correctamente en su asiento.
    • Deberá seguir existiendo un juego entre el aro exterior y los rodillos.
    • Tenga en cuenta que los rodamientos pequeños pueden tener un juego interno de tan sólo 15 μm antes del montaje y que un calado axial de 0,1 mm produce una reducción del juego de ~ 8 μm.
  2. Medición del juego interno antes del montaje
    • Coloque un anillo distanciador sobre el eje y sitúelo entre la cara lateral del aro interior del rodamiento y el dispositivo de calado. El distanciador, que debe estar paralelo a la cara lateral del aro interior del rodamiento, está ahí para guiar la cara lateral del aro exterior al medir el juego (fig. 1).
    • Para medir el juego radial, coloque un comparador de medida sobre el perímetro del aro exterior y ponga el indicador a cero.
    • Sujetando con firmeza el aro exterior contra el distanciador, suba o baje el aro exterior y mida el desplazamiento total. Esta distancia medida es el juego radial del rodamiento antes del montaje.
    • No ejerza una fuerza excesiva sobre el aro exterior. La deformación elástica podría provocar errores de medición. 
  3. Determine la distancia de calado axial requerida Ba (→ Ajustando para juego o precarga) acordándose de incluir la tolerancia para el ajuste de interferencia del aro exterior, si la hubiera.
  4. Determinación de la anchura del anillo distanciador
    • Mida la distancia L entre la cara lateral del rodamiento y el resalte del eje (fig. 1). Realice mediciones en diferentes posiciones diametrales para comprobar la precisión y desalineación. La diferencia entre las distintas mediciones no debe superar un rango de 3 a 4 μm.
    • Calcule la anchura requerida del anillo distanciador con la siguiente fórmula:

    B = L - Ba

    donde

    B
    =
    anchura requerida del anillo distanciador
    L
    =
    distancia media medida desde el aro interior del rodamiento hasta el resalte
    Ba

    la distancia de calado axial necesaria para conseguir la reducción del juego o la precarga deseados (→ Ajustando para juego o precarga)
  5. Montaje del rodamiento (final)
    • Rectifique el anillo distanciador mecanizado previamente según la anchura requerida.
    • Retire el rodamiento montado, monte el anillo distanciador y cale de nuevo el aro interior con la corona de rodillos hasta que haga tope firmemente con el anillo distanciador.
    • Fije el aro interior con un dispositivo de fijación adecuado.
    • Caliente el soporte hasta la temperatura requerida y monte el aro exterior.
SKF logo