Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Fijación axial de los rodamientos

En general, un ajuste de interferencia no basta para fijar el aro de un rodamiento sobre un asiento cilíndrico. Bajo carga, el aro del rodamiento puede deslizarse en su asiento. Se necesita algún medio adecuado para fijar el rodamiento axialmente.
En un rodamiento fijo, los dos aros se deben fijar axialmente a ambos lados.
En rodamientos no desarmables en la posición libre, el aro con ajuste de interferencia (normalmente el aro interior) debe fijarse axialmente a ambos lados. El otro aro debe quedar libre para moverse axialmente sobre su asiento para admitir el desplazamiento axial.
Los rodamientos de rodillos cilíndricos en la posición libre son excepciones. Los aros interior y exterior de estos rodamientos deben fijarse axialmente en ambos sentidos.
En máquinas herramienta, los rodamientos del extremo de la herramienta suelen fijar el eje transmitiendo la carga axial desde el eje al soporte. En general, los rodamientos del extremo de la herramienta se fijan axialmente, mientras que los rodamientos del extremo opuesto quedan axialmente libres.
SKF logo