Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Instalación

Para instalar los manguitos escalonados, se puede utilizar el siguiente procedimiento. Si los manguitos escalonados han de instalarse contra rodamientos ya engrasados, se debe tener cuidado para evitar que el aceite inyectado/aceite de montaje se mezcle con la grasa y afecte sus propiedades lubricantes.
  1. Caliente el manguito para obtener la diferencia de temperatura requerida indicada en la tabla 1 y la tabla 2.
  2. Cale el manguito sobre su asiento en el eje.
  3. Una vez enfriado el manguito, inyecte aceite o un aceite de montaje SKF entre el manguito y el eje utilizando un equipo de inyección de aceite adecuado (fig. 1 y Equipos de inyección de aceite y medios de presión). A fin de evitar picos de tensión locales, el aceite se debe inyectar lentamente y se debe regular su presión.
  4. Utilice una tuerca hidráulica y el manguito distanciador adecuado para colocar el manguito en su posición final (fig. 1). Al utilizar una tuerca hidráulica, la fuerza de la tuerca contra la disposición de rodamientos se puede controlar mediante la presión del aceite. Como el manguito “flota” sobre la película de aceite, cualquier tensión generada durante la contracción del manguito (al enfriarse este) se eliminará y los componentes se podrán colocar correctamente en relación con los otros. Una vez obtenida la fuerza axial requerida, se alcanzará la posición final.
  5. Con la herramienta todavía en posición, libere la presión de aceite entre las superficies de contacto y deje que el aceite se drene. Normalmente, deben pasar unas 24 horas antes de que el manguito pueda soportar toda su carga.
SKF logo