Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Ajustes recomendados para ejes y soportes

Tolerancias de diámetro para los asientos del rodamiento

Los asientos de los ejes y soportes para los rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión, rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto deben fabricarse con las tolerancias de diámetro recomendadas en:
  • tabla 1 para las tolerancias de los asientos del eje
  • tabla 2 para las tolerancias de los asientos en soportes
Para conocer las recomendaciones para otros rodamientos de superprecisión, consulte la sección de productos correspondiente:
Los valores de las clases de tolerancia ISO apropiadas para los rodamientos de superprecisión se indican en:
  • tabla 3 para las tolerancias de los ejes
  • tabla 4 para las tolerancias de los soportes
La localización de las clases de tolerancia más utilizadas con respecto al agujero del rodamiento y la superficie del diámetro exterior se muestra en la (fig. 1).

Selección de los rodamientos para conseguir el ajuste recomendado

Los rodamientos de rodillos cilíndricos y los de bolas de contacto angular que funcionan con cargas normales y a velocidades moderadas se deben seleccionar para alcanzar los valores de interferencia/juego indicados en:
  • tabla 5 para los ajustes de los ejes
  • tabla 6 para los ajustes de los soportes
Las desviaciones del diámetro de los rodamientos se indican en el embalaje de los rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión.

Para condiciones extremas (velocidades muy altas o cargas elevadas), comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto (series BTM y BTW), el diámetro exterior de la arandela del soporte se fabrica con unas tolerancias que permitan obtener un juego radial suficiente en el asiento del soporte. Por lo tanto, para los rodamientos de las series BTW y BTM montados adyacentes a un rodamiento de rodillos cilíndricos apropiado en el mismo asiento del soporte, no se deben utilizar tolerancias más ajustadas que las recomendadas en la tabla 2. Para obtener más información, consulte Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto.
SKF logo