Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Prueba de funcionamiento

Una vez concluido el montaje, las aplicaciones deben someterse a una prueba de funcionamiento para comprobar que todos los componentes funcionan correctamente. Durante la prueba de funcionamiento, los rodamientos deben funcionar con una carga parcial y, si existe un amplio intervalo de velocidades, a velocidad lenta o moderada. Nunca se debe poner en marcha un rodamiento sin carga y luego acelerarlo hasta alcanzar altas velocidades, ya que existe un gran riesgo de que los elementos rodantes se deslicen y dañen los caminos de rodadura, o de someter a la jaula a tensiones inadmisibles.
El ruido o las vibraciones pueden comprobarse usando un estetoscopio electrónico SKF. Normalmente los rodamientos producen un ruido de "ronroneo" uniforme. Los silbidos o chirridos indican que la lubricación es inadecuada. Una rumorosidad irregular o un golpeteo indica, en la mayoría de los casos, la presencia de contaminantes en el rodamiento o daños en el mismo causados durante el montaje.
El aumento de temperatura que se produce en el rodamiento inmediatamente después de su puesta en funcionamiento es normal. En el caso de la lubricación con grasa, la temperatura no baja hasta que la grasa quede uniformemente distribuida, después de lo cual la temperatura se equilibra. Para más información sobre el rodaje de los rodamientos lubricados con grasa, consulte Rodaje de los rodamientos lubricados con grasa.
Las temperaturas anormalmente altas o los picos de temperatura constantes pueden indicar que la precarga es excesiva, que hay un exceso de lubricante en la disposición o que el rodamiento está desalineado radial o axialmente. Otras causas pueden ser que los componentes adyacentes no se han fabricado o no se han montado correctamente, o que las obturaciones están generando demasiado calor.
Durante la prueba de funcionamiento, o justo después, compruebe las obturaciones, los sistemas de lubricación y todos los niveles de fluidos. Si los niveles de ruido y vibración son altos, se recomienda comprobar si el lubricante presenta signos de contaminación.
SKF logo