Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Desplazamiento axial

En la mayoría de las aplicaciones en las que se debe soportar una dilatación y contracción térmica del eje sin inducir una carga axial sobre los rodamientos, se suele utilizar un sistema de rodamiento fijo/libre.
El rodamiento situado en la posición fija debe ser capaz de fijar el eje axialmente en ambos sentidos. En las aplicaciones de máquinas herramienta se puede usar un conjunto de rodamientos de bolas de contacto angular o un par de rodamientos axiales de bolas de contacto angular.
Los rodamientos libres deben soportar la dilatación y contracción térmica del eje. Los rodamientos de rodillos cilíndricos son muy adecuados para esto porque soportan los movimientos del eje respecto al soporte, dentro del rodamiento (fig. 1). Esto permite montar el rodamiento con un ajuste de interferencia tanto en el aro interior como en el exterior.
Si se utilizan rodamientos de bolas de contacto angular emparejados en la posición libre, el aro interior o el aro exterior de ambos rodamientos deberá tener un ajuste flojo para poder deslizarse sobre el eje o en el soporte. No obstante, un ajuste flojo perjudicará la rigidez del sistema.
SKF logo