Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rigidez

En aplicaciones de máquinas herramienta, la rigidez del husillo es extremadamente importante, ya que la magnitud de la deformación elástica bajo carga afecta enormemente la productividad y precisión de la herramienta. Aunque la rigidez del rodamiento contribuye a la rigidez del sistema, existen otros factores de influencia, como el voladizo de la herramienta y el número y posición de los rodamientos.
Los factores que determinan la rigidez del rodamiento incluyen:
  • El tipo de elemento rodante
    Los rodamientos de rodillos son más rígidos que los rodamientos de bolas. Los elementos rodantes de cerámica son más rígidos que los de acero.
  • El número y tamaño de los elementos rodantes
    Un mayor número de elementos rodantes de menor diámetro aumenta el grado de rigidez.
  • El ángulo de contacto
    Un ángulo de contacto cercano al ángulo de carga dará lugar a un mayor grado de rigidez.
  • El diseño interno
    Una estrecha osculación produce un mayor grado de rigidez en los rodamientos de bolas de contacto angular.
En aplicaciones que requieran un alto grado de rigidez radial, los rodamientos de rodillos cilíndricos suelen ser la mejor opción. Sin embargo, también se pueden utilizar rodamientos de bolas de contacto angular con un ángulo de contacto mínimo.
En aplicaciones en las que se requiere un alto grado de rigidez axial, es preferible utilizar rodamientos axiales de bolas de contacto angular con un amplio ángulo de contacto. La rigidez se puede incrementar con una precarga, aunque esto podría limitar la velocidad admisible.
Para más información sobre la rigidez del sistema y de los rodamientos, consulte Rigidez del sistema.
SKF logo