Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Baker WinTATS

Sistema de Prueba de Inducido de Tracción

Baker WinTATS
El sistema de prueba de inducido de tracción Baker WinTATS es un sistema resistente, demostrado sobre el terreno, para la comprobación de inducidos en operaciones de fabricación y control de calidad de motores. Combina pruebas eléctricas de procesos habituales en un único instrumento automatizado. Incluye de serie la capacidad para realizar pruebas de CA y CC/alta tensión, sobretensión y resistencia.

Este instrumento semipersonalizado se monta a partir de componentes estándar de acuerdo con las especificaciones del cliente. Las posibilidades del instrumento de prueba no se limitan a las descritas aquí, sino que hay funciones adicionales y accesorios disponibles. Póngase en contacto con SKF Condition Monitoring Center - Fort Collins llamando al 970-282-1200 o enviando un mensaje a sales.cmcfc @skf.com para obtener más información.

Funcionamiento de Baker WinTATS

Baker WinTATS consta de un gabinete de tipo bastidor que contiene un ordenador con Windows 7, fuentes de alimentación y circuitos de medición, más el soporte de indexación de inducido CAM RST. En funcionamiento, el inducido de prueba se carga en el soporte de indexación RST, se colocan unos contactos de prueba cerca del colector de inducido y se inicia la prueba con el comando "iniciar prueba". La secuencia de prueba estándar consta de pruebas de alta tensión CC y/o CA, una prueba de resistencia y una prueba de sobretensión.
  • Automatización: El Baker WinTATS es un sistema de prueba de inducido sin unidad maestra totalmente automático. El operario no tiene que ajustar las tensiones de prueba ni los límites de prueba superada/no superada antes de cada prueba. Todos los parámetros de prueba y límites de prueba superada/no superada están preprogramados en un archivo maestro. El Baker WinTATS se programa por medio de un sencillo menú desplegable, en el que se solicita que el operario introduzca los parámetros de prueba y las tolerancias para la superación de cada prueba. El tiempo típico de programación de un nuevo archivo maestro es de tan sólo unos minutos. Para realizar una prueba, el operario sólo tiene que recuperar un archivo maestro. El inducido se conecta al equipo de comprobación y este establece automáticamente las tensiones de prueba, efectúa las mediciones y emite una señal de prueba superada/no superada. A continuación los datos de la prueba se muestran en pantalla para su revisión.
  • Software: El paquete de software incluido con el Baker WinTATS administra y guarda los resultados de las pruebas. El Baker WinTATS conserva todos los archivos maestros y los resultados de las pruebas en el disco duro. Durante el funcionamiento normal, estos archivos se guardan y se organizan para que el usuario pueda acceder a ellos fácilmente.

Comprobación con WinTATS

  • Pruebas de CA y CC: Para la comprobación de alta tensión de CA, el Baker WinTAST utiliza la detección de arco para detectar interrupciones en la conexión a tierra o entre devanados que podrían no ser detectadas con técnicas de medición de la corriente media. También existen funciones opcionales de compensación capacitiva. Esta mide la parte resistiva de la corriente de fuga en lugar de la corriente total. La comprobación de alta tensión de CC comprueba la integridad del sistema de aislamiento con una tensión CC elevada. A continuación se mide la corriente de fuga en microamperios en lugar de hacerlo en miliamperios.
  • Prueba de sobretensión: La prueba de sobretensión o impulso de alta tensión busca problemas de aislamiento entre espiras, bobinas y barras.
  • Prueba de resistencia: La falla encontrada con mayor frecuencia en la fabricación de inducidos es una falla de soldadura. Se trata de una conexión deficiente entre las bobinas y el colector. Esta falla se pone de manifiesto cuando se mide una alta resistencia o se detecta un estado abierto en la conexión defectuosa. La prueba de resistencia se realiza para detectar este problema, así como otros relacionados con un tamaño incorrecto de los cables, cables estirados, conexiones defectuosas y cortocircuitos francos. Para medir la resistencia de un devanado se utiliza una fuente de corriente constante CC de calibración automática. Con el uso de conexiones Kelvin, las pruebas de devanados de baja resistencia son precisas y repetibles. Las mediciones de resistencia se corrigen en términos de temperatura con arreglo al valor de resistencia equivalente a 25 °C (77 °F) o a una temperatura especificada por el cliente.

Accesorios de prueba

Junto con el WinTATS se entrega un accesorio de prueba resistente y personalizado para la comprobación de inducidos. Dado que muchos inducidos son pesados y difíciles de manejar, la finalidad de este accesorio es proporcionar una conexión rápida de los inducidos al equipo de comprobación y un mayor grado de seguridad para el operario. SKF fabrica este accesorio de forma personalizada con arreglo a sus necesidades específicas. El inducido gira por la acción de una rueda motriz de caucho en contacto con el núcleo del inducido. La rueda es accionada por un motor de avance gradual controlado por ordenador. Normalmente se utilizan uno o dos sensores ópticos para detectar las ranuras del colector cuando gira el inducido. Se utiliza un codificador o el recuento de impulsos del motor paso a paso para detectar la distancia entre ranuras con el fin de confirmar que sean similares al indexar el inducido.
SKF logo