Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Transmisores de condición de las máquinas (MCT)

Maximice la utilización de sus máquinas

Transmisor de condición de las máquinas
Los Transmisores de Condición de las Máquinas (MCT) aportan un valor añadido a los equipos esenciales de producción, al proporcionar una información vital acerca del rendimiento de los rodamientos que ayuda a maximizar el uso potencial de las máquinas.

Especialmente rentable, el uso de MCT permite localizar posibles problemas antes de que estos se agraven, permitiendo programar el mantenimiento y las reparaciones de manera que la producción pueda continuar según lo previsto.

Monitoreo contínuo de bajo costo

Cada dispositivo de monitoreo autónomo se puede instalar de forma permanente en una máquina para monitorear continuamente los parámetros específicos del rendimiento de la máquina, los engranajes y los rodamientos en bombas, ventiladores, motores y otras máquinas de uso general, todo ello con un bajo costo.

Existen diferentes dispositivos MCT disponibles para velocidad, envolvente de aceleración, aceleración de vibración, desplazamiento, posición y temperatura.

MCT de la serie CMSS 530 - transmisor/indicador de velocidad
MCT de la serie CMSS 530
La serie CMSS 530 consta de transmisores de velocidad de 4-20 mA. Estos convierten parte de la señal de entrada del ancho de banda en una señal proporcional a la RMS (media cuadrática) o el valor máximo (pico verdadero) de la señal de velocidad, y pueden interconectarse directamente a un sistema de control de procesos. El MCT ofrece información acerca del estado de la máquina.
MCT de la serie CMSS 590 - transmisor/indicador de envolvente de aceleración
MCT de la serie CMSS 590
La serie CMSS 590 consta de transmisores de envolvente aceleración de 4-20 mA. Utilizados junto con un acelerómetro de baja impedancia, procesan la señal de entrada de vibración de aceleración dinámica para distinguir los impactos repetitivos generados por defectos de rodaje excesivo de los rodamientos o problemas de la caja de engranajes.
MCT de la serie CMSS 525 - transmisor/indicador de aceleración de vibración
MCT de la serie CMSS 525
La serie CMSS 525 consta de transmisores/indicadores de aceleración de vibración. Son compatibles con entradas de acelerómetros de salida de tensión piezoeléctricos y producen una salida de 4-20 mA proporcional a la medición global. Cada unidad suministra la alimentación eléctrica para el transductor asociado, procesa la señal de vibración para determinar la amplitud global y produce una corriente de salida de 4-20 mA CC proporcional a un intervalo especificado por el usuario, p. ej. 0-10 g en la detección máxima de RMS (media cuadrática). La combinación de los transmisores con un sistema PLC o DCS preexistente da lugar a un sistema de monitoreo de la vibración de alta densidad y bajo costo. Si se especifica con la función de alarma, la unidad funcionará como un indicador completo de un solo canal con alarmas de advertencia y de peligro y relés de salida.
MCT de la serie CMSS 540 - transmisor/indicador de desplazamiento
MCT de la serie CMSS 540
La serie CMSS 540 consta de transmisores/indicadores de desplazamiento. Son compatibles con entradas de sondas (de turbulencias) de proximidad y producen una salida de 4-20 mA proporcional a la medición global. Cada unidad suministra la alimentación eléctrica para el transductor asociado, procesa la señal de vibración para determinar la amplitud global y produce una corriente de salida de 4-20 mA CC proporcional a un intervalo especificado por el usuario, p. ej. 10 milipulgadas de detección de pico a pico. La combinación de los transmisores con un sistema PLC o DCS preexistente da lugar a un sistema de monitoreo devibración de alta densidad y bajo costo. Si se especifica con la función de alarma, la unidad funcionará como un indicador completo de un sólo canal con alarmas de advertencia y de peligro y relés de salida.
MCT de la serie CMSS 545 - transmisor/indicador de posición
MCT de la serie CMSS 545
La serie CMSS 545 consta de transmisores/indicadores de posición. Son compatibles con entradas de sondas (de turbulencias) de proximidad y producen una salida de 4-20 mA proporcional a la medición global. La combinación de los transmisores con un sistema PLC o DCS preexistente da lugar a un sistema de monitoreo de vibración de alta densidad y bajo costo. Si se especifica con la función de alarma, la unidad funcionará como un indicador completo de un solo canal con alarmas de advertencia y de peligro y relés de salida.
MCT de la serie CMSS 570 - transmisor/indicador de temperatura
MCT de la serie CMSS 570
La serie CMSS 570 consta de transmisores/indicadores de temperatura de estado sólido. Puede utilizarlos con un sensor de temperatura de estado sólido o un sensor de vibración/temperatura de doble salida que produzca una salida de 10 mV/grados K. La señal de entrada se procesa para indicar la temperatura en grados F o C. La salida es una corriente de 4-20 mA estándar proporcional a esta temperatura, dentro del intervalo de escala completa especificado de 0 a 250 °F. La salida de 4-20 mA es adecuada para la conexión directa a un controlador lógico programable (PLC) o un sistema de control distribuido (DCS).
SKF logo