Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Método SKF de inyección de aceite

Facilita la tarea de montaje de rodamientos

El Método SKF de inyección de aceite permite el montaje de forma segura, controlada y rápida de rodamientos y otros componentes con ajuste de interferencia. El método no requiere la mecanización de chavetas en el eje, lo que ahorra valioso tiempo y dinero en materiales y producción. Los ajustes de interferencia (también conocidos como ajustes por contracción) han sido reconocidos por su confiabilidad en la transmisión de grandes cargas de torsión. A menudo, los ajustes de interferencia ofrecen la única solución cuando se conectan cubos de rueda a ejes con cargas intermitentes o fluctuantes.

Desmontaje de rodamientos fácil, rápido y cómodo
Al utilizar el Método SKF de inyección de aceite, las superficies de contacto se separan por una fina película de aceite que se inyecta a alta presión; de esta manera, se elimina la fricción entre ellas. Este es un método versátil, ya que se puede utilizar para desmontar rodamientos y otros componentes montados en asientos cilíndricos o en asientos cónicos. Al desmontar rodamientos montados en asientos cilíndricos, el aceite inyectado puede reducir las fuerzas de extracción requeridas hasta un 90%. Por consiguiente, se reduce significativamente el esfuerzo físico requerido al utilizar un extractor para extraer un rodamiento de su asiento.

Al utilizar el Método SKF de inyección de aceite para desmontar rodamientos montados en asientos cónicos, el aceite inyectado elimina completamente el ajuste de interferencia. A continuación, el rodamiento es expulsado de su asiento con gran fuerza, por lo que no es necesario el uso de un extractor. En este caso, se debe utilizar una tuerca como tope para controlar la expulsión del rodamiento. El Método SKF de inyección de aceite, utilizado en muchas aplicaciones de rodamientos, también puede utilizarse en otras aplicaciones como, por ejemplo:
  • Acoplamientos
  • Ruedas de engranajes
  • Ruedas de ferrocarril
  • Hélices
  • Cigüeñales armados

Montaje - Ejes cónicos

El concepto
Al inyectar aceite entre dos superficies cónicas, se crea una fina película de aceite, lo que reduce la fricción entre ambas superficies y, por lo tanto, reduce considerablemente la fuerza de montaje requerida. La fina película de aceite también minimiza el riesgo de contacto metálico durante el montaje; de esta manera, se reduce el riesgo de dañar los componentes (fig. 1).

La preparación
Durante la producción, los ejes se preparan con ranuras y conductos de aceite. Para obtener más información sobre la preparación de los ejes, consulte a un ingeniero de aplicaciones de SKF (fig. 2).

La acción
Los rodamientos se montan calándolos en el eje con la ayuda de una tuerca SKF HMV .. E. La fuerza de montaje de un rodamiento se reduce si se inyecta aceite entre el eje y el rodamiento. Esto se hace, a menudo, con rodamientos de mayor tamaño (fig. 3).

Desmontaje - Ejes cilíndricos

El concepto
Al inyectar aceite de una determinada viscosidad entre dos superficies con un ajuste de interferencia, las superficies de contacto quedarán separadas por una fina película de aceite. Por lo tanto, la fuerza de desmontaje requerida se reduce considerablemente. La fina película de aceite también minimiza el riesgo de contacto metálico durante el desmontaje; de esta manera, se reduce el riesgo de dañar los componentes (fig. 4).

La preparación
Durante la producción, los ejes se preparan con ranuras y conductos de aceite. Para obtener más información sobre la preparación de los ejes, consulte a un ingeniero de aplicaciones de SKF (fig. 5).

La acción
El desmontaje de un rodamiento se facilita si se bombea aceite a presión entre las superficies de contacto. Una vez acumulada la presión del aceite, el componente se podrá extraer del eje con un esfuerzo mínimo (fig. 6).

Desmontaje - Ejes cónicos

El concepto
Al inyectar aceite entre dos superficies cónicas, se crea una fuerza de reacción que podría ser considerable ya que el aceite también actuará como un “cilindro hidráulico” que puede expulsar el componente externo (fig. 7).


La preparación
Durante la producción, los ejes se preparan con ranuras y conductos de aceite. Para obtener más información sobre la preparación de los ejes, consulte a un ingeniero de aplicaciones de SKF (fig. 8).


La acción
Los rodamientos se desmontan inyectando aceite entre las superficies de contacto y, cuando se logra una presión suficiente, el rodamiento será expulsado. Se requiere el uso de una tuerca para evitar que el rodamiento se salga del eje (fig. 9).

SKF logo