Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

D Lip

D lip (cantilever spring / scraper lip) locks the seal into reduced glands. Reduced probability of seal lip hydroplaning. Low wear rate. Good excluder for debris/contamination. D lip requires a good lead-in chamfer if hardware is installed lip first. Possible weepage of light fluids or gasses.

SKF logo