Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sealing between piston and rod

The piston can be welded to the rod (fig. 1) if the disassembly of the cylinder can be done by removing the rod end attachment. The piston can also be fixed to the rod end by a lock nut (fig. 2), which enables removing the piston from the rod during complete disassembly of the cylinder. When using a lock nut, static sealing (→ O-rings and back-up rings) is required between the piston and the rod end.
SKF logo