Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Instalación de los sellos en aplicaciones industriales generales

Para garantizar la eficacia de sellado, los sellos radiales de eje se deben instalar de forma adecuada. Para ello, se recomienda contratar los servicios de un instalador experimentado que cuente con las herramientas adecuadas y garantizar que trabaje en un entorno limpio. La superficie de contacto del eje y el agujero del soporte deben cumplir con los requisitos especificados en las secciones Requisitos del eje y Requisitos del agujero del soporte.
Antes de la instalación, SKF recomienda cubrir ligeramente el eje y el sello con el lubricante que se pretende retener, a fin de facilitar la instalación del sello y conseguir la lubricación inicial. Si bien se puede lubricar ligeramente el diámetro exterior de los sellos con carcasa metálica para facilitar la instalación, en el caso de los sellos recubiertos de caucho este paso siempre es obligatorio.
En el caso de los sellos con labio auxiliar de contacto, también se puede rellenar con grasa la cavidad entre el labio de sello y el labio auxiliar, con el fin de reducir el momento de fricción. Esto no rige para los sellos de caucho de silicona ni para los sellos con características hidrodinámicas, a excepción de los diseños de labio SKF WAVE.
SKF también recomienda utilizar una prensa hidráulica, con las herramientas adecuadas, para instalar un sello en el agujero del soporte correspondiente. La presión se debe aplicar tan cerca del diámetro exterior del sello como sea posible.
Los sellos que están diseñados para que queden alineados con la pared del agujero del soporte se deben instalar de forma perpendicular al eje del agujero del soporte. El diámetro exterior de la herramienta debe ser mayor que el diámetro del agujero del soporte (fig. 1).
Al colocar los sellos contra un resalte o un anillo de retención, es recomendable utilizar herramientas (fig. 2 y fig. 3). Las dimensiones necesarias del anillo se pueden facilitar a petición.
Cuando se instalan sellos sobre ejes escalonados, en los que los resaltes no tienen el chaflán o la transición redondeada recomendados, se deberá utilizar un manguito de instalación (fig. 4).
Si el labio de sello debe pasar sobre ranuras, roscas o engranajes, se pueden utilizar manguitos de instalación de paredes delgadas (fig. 5) a fin de evitar daños en el labio. La superficie exterior del manguito debe estar recubierta con el mismo lubricante que se usa para lubricar el sello y la superficie de contacto.
Los sellos radiales de eje de caucho de silicona siempre se deben instalar con un manguito de instalación.
Estas herramientas (fig. 6 y fig. 7) se utilizan para instalar un sello a una determinada distancia en la abertura cilíndrica de un soporte. A petición, se pueden suministrar instrucciones para el diseño de las herramientas.
SKF logo