Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos de PTFE

En la mayoría los casos, los sellos de politetrafluoroetileno (PTFE) con un diámetro pequeño se envían en un tubo que mantiene el diámetro interior nominal del sello (que es más pequeño que el diámetro de eje) durante el almacenamiento. Por lo tanto, no se deben sacar del tubo de envío hasta momentos antes de realizar la instalación. Asimismo, si se deben realizar inspecciones de calidad, SKF recomienda mantener el tubo de envío en su lugar. De todas formas, no es posible medir con precisión el diámetro interior del sello tras la fabricación debido a que la configuración del labio de PTFE cambia con el paso del tiempo a medida que se relaja.
Por lo general, las formulaciones del PTFE empleadas para los sellos radiales con labio son más agresivas y abrasivas para el eje que los materiales elastoméricos estándares. Por lo tanto, los labios de sello de PTFE requieren un valor de dureza superficial de 58 a 62 HRC. Una alternativa a usar una superficie templada de eje consiste en utilizar un manguito de desgaste SKF, fabricado según las mismas normas estrictas que los aros interiores de los rodamientos de agujas SKF, ya que garantiza una excelente superficie de sellado.
En el caso de las aplicaciones en las que los sellos de PTFE se usarán para retener un lubricante o estarán totalmente tapados con un fluido, los sellos se deben instalar en seco. En el caso de las aplicaciones con funcionamiento en seco o falta de lubricación, el labio de sello se deberá prelubricar con un tipo de grasa adecuada según las condiciones de temperatura de la aplicación.

Aviso

A temperaturas superiores a 300 °C (570 °F), todos los fluoroelastómeros y compuestos de PTFE producen emanaciones peligrosas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se usa un soplete de soldar al desmontar un rodamiento. Aunque las emanaciones solo se producen a las altas temperaturas mencionadas, una vez calentados, es peligroso manipular los sellos, incluso después de que se enfrían. Si es necesario manipular los sellos de fluoroelastómero o PTFE sometidos a las altas temperaturas mencionadas anteriormente, se deben tomar las siguientes precauciones de seguridad:
  • Siempre se deben utilizar gafas y guantes de protección.
  • Los restos de los sellos se deben colocar en un recipiente hermético de plástico con una etiqueta que diga “Material corrosivo”.
  • Se deben seguir las precauciones de seguridad indicadas en las hojas de datos de seguridad de los materiales (que se pueden facilitar al cliente a petición).

En el caso de contacto con la piel, lave la zona con abundante agua y jabón. En el caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Consulte siempre a un médico. Esta medida también rige para los casos de inhalación de emanaciones.

Procedimiento de instalación

Los labios de PTFE no tienen las mismas propiedades elásticas que los labios de caucho, lo que los hace más susceptibles a los daños. Por lo tanto, se deben tomar precauciones especiales durante la instalación y la manipulación con el fin de evitar daños y ayudar a garantizar el funcionamiento adecuado. Los componentes del eje, como los chaveteros, las estrías, los orificios perforados, los puertos y los escalones afilados de los ejes, pueden dañar los labios de PTFE. Siempre que sea posible, estas obstrucciones se pueden cubrir con herramientas de instalación de paredes delgadas fabricadas de plástico o metal.
La orientación del labio de sello de PTFE durante la instalación determinará el método de instalación. La instalación es más difícil cuando el eje se instala contra el labio de PTFE (fig. 1 y fig. 2). Este tipo de instalación se complica aún más cuando es difícil acceder a los componentes adyacentes o cuando estos no se pueden visualizar, y hasta puede resultar imposible si no se puede utilizar una herramienta de instalación. De todos modos, cuando el eje se instala contra el labio de PTFE, SKF recomienda el uso de un cono de instalación o “bala”. SKF puede presupuestar y fabricar conos de instalación si se suministran planos detallados del eje y las áreas de sellado. En lugar de conos de instalación, es posible que se requieran chaflanes de entrada en el eje que sean más largos de lo normal. No obstante, los componentes del eje que puedan producir daños en el sello (como los chaveteros, entre otros) se deben seguir cubriendo, posiblemente con cinta.
Si el eje se instala con el labio de PTFE, todo lo que se necesita es un radio o chaflán liso y sin rebabas en el extremo del eje, siempre que el eje no tenga componentes que puedan provocar daños, tal y como se indicó anteriormente (fig. 3 y fig. 4).
Algunos sellos cuentan con dos labios de PTFE orientados en sentidos opuestos. En este caso, la instalación siempre se realiza contra uno de los labios, y se recomienda el uso de un cono de instalación.
SKF logo