Cookies sur le site Internet SKF

Nous utilisons des cookies pour optimiser l'utilisation de nos sites et applications Web. Si vous continuez sans modifier les paramètres de votre navigateur, nous supposons que vous consentez à recevoir des cookies. Toutefois, vous pouvez changer à tout moment les paramètres de gestion des cookies de votre navigateur.

Conseil de fiabilité du mois

shutterstock_274868435
Ce bulletin mensuel contient de courts articles techniques rédigés par des spécialistes de SKF de l'institut de maintenance de la fiabilité.
Traitant de questions pratiques et techniques, le conseil du mois couvre différents sujets, tels que la maintenance des roulements, l'analyse des dommages, la maintenance conditionnelle et la lubrification.

Acquisition de données Route 2 canaux

Sélection de type de point/DAD - fig. 1
Acquisition de données Route 2 canaux-Propriétés de point - fig. 2
Acquisition de données Route 2 canaux-Propriétés de point - fig. 3

Juillet 2017


L’acquisition des données Route à 2 canaux est un bon moyen de collecter des données Route et de comparer les données de vibrations en même temps.


Description :
Collecter les données Route à l’aide de deux canaux est un moyen rapide et aisé d'accélérer votre collecte de données, tout en analysant un problème. Vous devrez configurer les points à 2 canaux dans le logiciel @ptitude Analyst. Vous pouvez ensuite aller à une machine, placez vos deux transducteurs et collectez deux points, déplacez vos deux capteurs et collectez deux points supplémentaires. Tout d'abord, vous devrez identifier les points que vous souhaitez collecter simultanément. Vous pourriez souhaiter collecter une mesure horizontale et verticale sur un seul roulement, ce qui est le plus courant, ou vous pouvez collecter deux points horizontaux, puis deux points verticaux, puis les deux points axiaux sur une machine. Alors que vous collectez les points, vous pouvez voir les deux spectres et comparer les données rapidement entre les deux points.

Voici la méthode de réalisation :
Les points doivent d'abord être identifiés, puis la vitesse doit être identifiée, tout comme la plage de fréquence et les lignes de résolution. Une fois identifiés, vous pouvez configurer la machine dans SKF @ptitude Analyst, puis cliquez à droite sur la machine et cliquez sur insérer l’article et l’infos point
Affiché à gauche s'affichera à l'écran. Vous devez vous assurer que vous disposez de Microlog Analyzer pour type DAD, puis de Vibration (2 canaux) pour Application, puis votre type de capteur sera celui que vous utilisez, en général un accéléromètre, puis les unités que vous utilisez en fonction de la configuration des vibrations (fig. 1). Une fois que ceci est accepté, vous ne pourrez plus le modifier. Acceptez ceci et la configuration de point s’affichera à l’écran. Saisissez le nom des points, ainsi qu'une description que vous souhaitez utiliser. Puis vous pouvez cliquer sur l'onglet Configuration et configurer votre plage de fréquence et l’information de point (fig. 2).

Maintenant, vous pouvez cliquer sur l'onglet deux canaux et configurer les directions pour les deux canaux que vous utilisez (fig. 3).

Analyse :
Maintenant, prenez ces points et mettez-les dans une route. Cette route peut être chargée dans un analyseur AX ou GX. Une fois chargée, vous aurez besoin de deux transducteurs et deux cordons. Lorsque vous êtes à la machine que vous avez configurée, vous placerez tous les transducteurs sur les points que vous avez configurés et vous collecterez les données. Une fois collectées, les données peuvent être téléchargées vers le logiciel SKF @ptitude pour être analysées. Les deux points de vibration s'affichent sous un point configuré et peuvent être analysés ensemble. Par exemple, si vous examinez le spectre, les deux spectres sont présents sur un seul tracé.

Conclusion :
Utiliser cet outil peut faire gagner du temps en réalisant des analyses sur le site et vous permet d'analyser des points multiples simultanément. Bien qu'il ne soit pas recommandé pour toutes les options de mesure de base de données, c’est une méthode efficace pour consulter des points multiples simultanément. Pour de plus amples informations sur ceci et d'autres informations de produit SKF, veuillez participer à un cours SKF Microlog et @ptitude Analyst class. Veuillez contacter votre représentant SKF local.

Conseils précédents du mois

SKF logo