Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Acconsenti ai cookie SKF?

SKF Oil Injection Method

Per facilitare il montaggio dei cuscinetti

Il programma SKF Oil Injection Method permette di montare con interferenza i cuscinetti e altri componenti in modo sicuro, veloce e controllabile. Non richiede la realizzazione di alloggiamenti per chiavetta sull'albero, facendo risparmiare tempo e denaro in materiali e produzione. L'accoppiamento per interferenza (o a freddo) è da molto tempo adottato per la grande affidabilità nel trasmettere carichi di torsione elevati. Molto spesso questo tipo di accoppiamento è l’unica soluzione per collegare un mozzo all’albero in presenza di carichi intermittenti o variabili.

Rimozione facile, rapida e agevole del cuscinetto
Quando si usa il programma SKF Oil Injection Method, le superfici a contatto vengono separate da un sottile film d'olio iniettato a pressione elevata, che elimina quasi del tutto l'attrito tra di esse. Il metodo è versatile e si può utilizzare per smontare cuscinetti o altri componenti da sedi coniche o cilindriche. Nel caso dello smontaggio di cuscinetti da sedi cilindriche, l'olio iniettato può ridurre la forza di estrazione richiesta anche del 90%. Questo significa che, quando si usa un estrattore per rimuovere il cuscinetto dalla sua sede, lo sforzo fisico richiesto è molto ridotto.

Usando il programma SKF Oil Injection Method per smontare i cuscinetti da sedi coniche, l'interferenza viene completamente annullata dall'olio iniettato. Il cuscinetto viene quindi espulso dalla sede, rendendo superfluo l'impiego di un estrattore. In tal caso bisogna, tuttavia, prevedere un arresto per controllare l'espulsione del cuscinetto. Il programma SKF Oil Injection Method, adottato in molte applicazioni con cuscinetti, può essere scelto anche per altre applicazioni, quali:
  • Giunti
  • Ruote dentate
  • Ruote ferroviarie
  • Eliche
  • Alberi a gomito

Montaggio - Alberi conici

Il concetto
L'iniezione d'olio tra due superfici coniche crea un sottile film che riduce l'attrito tra le superfici stesse e quindi diminuisce in maniera sensibile lo sforzo richiesto per il montaggio. Il film consente anche minimi contatti metallo-metallo durante il montaggio, con conseguente riduzione del rischio di danneggiamento dei componenti (fig 1).

La preparazione
Gli alberi devono essere preventivamente dotati di condotti e scanalature per l'olio. Per informazioni tecniche su come preparare gli alberi, consultare un ingegnere d'applicazione SKF (fig 2).

L'intervento
I cuscinetti si montano spingendoli sull’albero con l’ausilio di una ghiera SKF HMV .. E. La forza richiesta per il montaggio si riduce iniettando olio tra l'albero e il cuscinetto. Questo sistema è usato spesso per i cuscinetti di grandi dimensioni (fig 3).

Smontaggio - Alberi cilindrici

Il concetto
Se si inietta olio di una certa viscosità tra due superfici accoppiate a freddo, queste si trovano separate da un sottile film d'olio e la forza necessaria per separarle si riduce notevolmente. Il film consente anche minimi contatti metallo-metallo durante il montaggio, con conseguente riduzione del rischio di danneggiamento dei componenti (fig 4).

La preparazione
Gli alberi devono essere preventivamente dotati di condotti e scanalature per l'olio. Per informazioni tecniche su come preparare gli alberi, consultare un ingegnere d'applicazione SKF (fig 5).

L'intervento
Lo smontaggio dei cuscinetti è facilitato dal pompaggio di olio in pressione tra le superfici. Una volta che la pressione ha raggiunto un dato valore, il componente può essere estratto dall'albero con uno sforzo minimo (fig 6).

Smontaggio - Alberi conici

Il concetto
Se si inietta olio tra due superfici coniche, si crea una forza di reazione tale da spingere via il componente esterno, in quanto l'olio agisce da "cilindro idraulico" (fig 7).


La preparazione
Gli alberi devono essere preventivamente dotati di condotti e scanalature per l'olio. Per informazioni tecniche su come preparare gli alberi, consultare un ingegnere d'applicazione SKF (fig 8).


La procedura
Il cuscinetto si smonta iniettando olio tra le superfici a contatto: quando si raggiunge una pressione sufficiente, il cuscinetto viene espulso. Per evitare che il cuscinetto scivoli fuori dell'albero, occorre disporre una ghiera di arresto (fig 9).

SKF logo