Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

Will you accept SKF cookies?

Lubrificazione

Grassi SKF per i cuscinetti: la soluzione ideale per ogni applicazione

Anche il miglior cuscinetto può funzionare perfettamente solo se è correttamente lubrificato. E' pertanto estremamente importante scegliere il grasso corretto e applicare gli intervalli e i metodi di lubrificazione più adeguati. Queste considerazioni hanno portato la SKF - leader mondiale nella fabbricazione dei cuscinetti volventi - a occuparsi a fondo delle problematiche della lubrificazione. Gli ingegneri SKF considerano il grasso un componente "fondamentale" dei sistemi e quindi della stessa importanza dei cuscinetti, dei sopporti e delle tenute.

La vasta esperienza nel settore dei cuscinetti volventi consente alla SKF lo sviluppo, attraverso prove e studi continui, di una gamma speciale di lubrificanti di qualità superiore.
Le norme altamente restrittive e i parametri di prova adottati presso l'SKF Engineering and Research Centre sono riconosciuti internazionalmente e presi come riferimento nella valutazione dei grassi per i cuscinetti. La gamma completa di grassi lubrificanti SKF per i cuscinetti è il risultato di decenni di attività di ricerca e sviluppo. La composizione di ciascun tipo di lubrificante è adattata in modo preciso al rispettivo campo di applicazione.

Analisi della lubrificazione

L'analisi della lubrificazione fornisce un valido strumento d'informazione per la gestione delle attività di manutenzione e per il miglioramento complessivo del funzionamento di macchine e componenti.

Nel contesto di una disciplina regolare, tale informazione è utile per eliminare le cause che originano i guasti e fornisce un valido strumento per conoscere le condizioni delle macchine. Grazie alla perfetta conoscenza della tecnologia dei cuscinetti e della progettazione degli organi rotanti, la SKF ha la competenza per effettuare la diagnosi di numerosi problemi attraverso una particolareggiata analisi della lubrificazione.

L'analisi è resa mediante resoconti di facile lettura, contenenti altresì suggerimenti sulle azioni correttive necessarie per evitare il ripetersi dei guasti. I resoconti comprendono tutte o in parte le seguenti indicazioni:

  • Viscosità cinematica a 40 °C. Viscosità cinematica a 100 °C
  • Analisi sull'usura dei metalli (fino a 26)
  • Impoverimento degli additivi
  • Contenuto non solubile
  • Conteggio di particelle
  • Contenuto d'acqua
  • Punto di infiammabilità
  • Total Base Number (TBN)
  • Codice di purezza ISG/NASS
  • Gli interventi sono suggeriti secondo il concetto di "semaforo": intervento necessario, attenzione, intervento probabilmente necessario, condizione soddisfacente.

Gestione della lubrificazione

L'impegno rivolto a gestire efficacemente la lubrificazione degli impianti consente di ottenere il massimo rendimento delle attività di questi ultimi, riducendo i consumi e i costi di fornitura. La SKF offre un processo gestionale completo, finalizzato al miglioramento delle condizioni di lubrificazione degli impianti e alla riduzione dei relativi costi legati alla fornitura e logistici.

LubeSelect

La scelta del lubrificante adatto si rivela fondamentale per ottenere la massima durata di esercizio dei cuscinetti. I professionisti della progettazione e della manutenzione, ma anche gli ingegneri dell'applicazione SKF, necessitano di sistemi di riferimento veloci e costantemente aggiornati, che consentano loro di effettuare la scelta del lubrificante più idoneo per svariate applicazioni.

LubeSelect è un sistema esperto che sfrutta le vaste conoscenze della SKF in materia di grassi e dei relativi meccanismi di lubrificazione. Clicca qui per accedere allo strumento online, previa registrazione.

Progettazione ed installazione sistemi di lubrificazione centralizzati

Circa il 36% dei danni meccanici prematuri sono causati dalla mancanza o inadeguatezza della lubrificazione. Noi aiutiamo i nostri clienti a prevenire questi costosi inconvenienti. Il nostro scopo è infatti dosare il giusto lubrificante, nella giusta quantità, nel momento migliore, con il sistema più idoneo alle diverse necessità.
Siamo il giusto partner globale per i sistemi di lubrificazione e con una vasta conoscenza di tribologia, ovvero la scienza che studia la combinazione di attrito, consumo e lubrificazione.
SKF Lubrication Solutions Italy è in grado di fornire le migliori soluzioni integrate, dotate della più recente tecnologia, quando e dove il cliente lo necessiti ed in ogni settore applicativo.
Il nostro scopo è diventare il vostro fornitore preferenziale di sistemi di lubrificazione centralizzati.
Per avere ulteriori informazioni ed esempi di applicazioni potete visitare il portale della lubrificazione.

SKF logo