一般条件

販売に関する一般条件

SKFグループは、交渉の簡略化および契約や契約関係の取り扱いの合理化を目的として、販売に関する一般条件を適用しています。

各国のSKFグループごとに固有のバージョンがあり、適用されています。

ヨーロッパ内での国際取引の場合、SKFグループはOrgalimeの調達一般条件(S2012)および調達と据付(SE01)の適用を提案しています。 参照先: www.orgalime.org.

技術支援およびアドバイスに関する一般条件

SKFグループによる技術支援またはアドバイスは、書面または口頭を問わず、技術支援およびアドバイスに関するSKF一般条件の対象となります。内容を参照するには、下記のリンクをクリックしてください。
SKF logo