利用規約

SKFグループ(AB SKFおよび/またはその系列会社、以下「SKF」)の本ウェブサイトにアクセスまたは使用することにより、以下の利用規約に合意したものとみなされます:

担保責任の排除および賠償責任の限定
本ウェブサイトの情報の正確性を保証するために最善の注意を払っていますが、SKFが提供する情報は「現状」であり、明示的あるいは暗黙的なすべての保証の責任は負わないものとします。それらには、商品性の暗黙保障および特定目的適合性などが含まれますが、これらに限定されるものではありません。 本ウェブサイトの使用はお客様単独のリスクであり、本ウェブサイトの使用に関連するすべてのコストの全責任はお客様にあり、SKFはお客様の本ウェブサイトへのアクセス、または本ウェブサイトで利用可能な情報またはソフトウェアの使用から派生するいかなる直接的、偶発的、結果的、および間接的な損害の責任も負いません。

お客様が購入または使用する本ウェブサイト上のSKF製品またはサービスに関するあらゆる保証および説明は、該当製品またはサービスについて合意された諸条件に従うものとします。

また、当社ウェブサイトで参照されるSKF以外のウェブサイトまたはハイパーリンクで表示される部分について、SKFはこれらのウェブサイトに記載される情報の正確性および信頼性に関して保証せず、ここに含有される第三者によって作成または発行された資料に関して責任を負いません。 さらに、SKFは本ウェブサイトまたはリンク付けされたその他のウェブサイトにおいて、ウィルス感染またはその他の有害な要素を含まないことを保証しません。

著作権
本ウェブサイトの著作権および本ウェブサイトで利用可能な情報およびソフトウェアの著作権はSKFまたはそのライセンサーに帰属します。 無断複写・転載を禁じます。 すべての認可資料は、SKFに資料を使用する許可を与えたライセンサーについて言及するものとします。 本ウェブサイトで利用可能な情報およびソフトウェアは、書面によるSKFの事前の許可なく、商業的利用を目的とした再生、複写、複製、転送、配布、保管、修正、ダウンロードまたはその他の悪用に使用してはいけません。 しかし、個人的使用で保管またはダウンロードを行う場合は、書面によるSKFの事前の許可は必要ありません。 いかなる状況においても、本情報またはソフトウェアは第三者に提供してはいけません。

商標および特許
本ウェブサイトで提示されたすべての特許、商標、および企業ロゴはSKFまたはそのライセンサーが所有しており、書面によるSKFの事前の許可なく使用することはできません。 本ウェブサイトで公表されたすべての許諾商標は、SKFに商標の使用許可を与えたライセンサーについて言及しています。 本ウェブサイトへのアクセスは、SKFが所有またはライセンス許可を受けたあらゆる特許に基づくすべてのライセンスの使用を、ユーザーに許可するものではありません。

変更
SKFは、事前に予告することなく、本ウェブサイトの変更または追加を行う場合があります。
SKF logo