工業用ファン

循環についての課題

shutterstock_3465803.jpg
工業用ファンの軸受は高速で回転し、比較的軽量のラジアル荷重で動作します。 また、高温や低温といった極端な温度下や、立ち入ることのできない場所でも使用されることがあります。 しばしば、気流を使用して物資を運搬することもあります。 時間の経過と共に羽根に蓄積した物質によって動作が不安定になり、最終的にはファンの運転時間および実用寿命の縮小に繋がります。


SKFがお役にたちます

工業用ファンにおける軸受には、高いパフォーマンスが要求されます。 SKFはこれらの問題に対処できます。 幅広い実体験をもとに、SKFは工業用ファンと空調システム向けの幅広いソリューションを開発しています。 これは、対費用効果を向上し、トラブルのない運用の実現に寄与します。

用途が変われば、要件も変わります。

お客様の要件を満たすソリューションについては、ここをクリックするか、日本エスケイエフに直接お問合せください。 リンク先の情報は現在英語のみです。
SKF logo