レーシング

SKFレーシングのロゴ

世界的なレーシングほど、非常に厳しいテスト環境はありません。

SKFは世界中のレーシングチームやレーシングカーメーカーに技術ソリューションを提供しています。 レーシングの舞台では、新しい設計や技術、アイデアを即座に試すことができるのです。

SKFは、世界のレーシング市場における一流メーカーの厳しい要求に応えるべく開発に取り組んでいます。

  • 1930年代のブガッティから今日のグランプリで活躍する一流レーシングカーまで、ギアボックスのシフト、カムシャフトやホイールなどの回転はSKFの技術が支えてきました。
  • グランプリ用のレースカー、カートレース、トラックトライアル、バイクトライアル、北米NASCARのレースサーキットなど、あらゆる場面にSKFの製品が使われています。
  • また、スクーデリア・フェラーリや、 Moto GPやグランツーリスモ選手権のドゥカティ・コルセ、NASCARの全米選手権のペンスキー・レーシングなど、SKFのレーシング部門はF1やその他のシリーズにおける主要なチームのオフィシャルサプライヤーとして技術を提供しています。
  • 2012年からはペンスキー・レーシングと提携し、NASCARやインディカー・シリーズの最も過酷な条件下において、自社製品の試験を行っています。

SKFのレーシングは革新を推進しています

SKF logo