웹 사이트 이용 도움말

skf.com 포털에서는 다음 브라우저를 지원합니다.
  • Internet Explorer: 6.0 이상
  • Firefox 2.0 이상
이 포털은 Opera, Safari 및 Chrome과도 "호환됩니다". 즉, 대부분의 웹 사이트가 이런 브라우저에서 올바르게 표시되지만, 가끔 약간의 문제가 있을 수도 있다는 뜻입니다. 그럴 경우, 다음 버전의 사용을 고려해야 합니다.
  • Safari: 3(빌드 525.xxx) 이상
  • Opera: 9.5 이상
  • Chrome: 1.0 이상
skf.com 사이트에 관한 질문이 있으면 internetsupport@skf.com으로 문의하십시오.

브라우저를 업그레이드해야 할 경우, 아래 링크 중 하나를 사용할 수 있습니다.
Internet Explorer
Firefox
SKF logo